This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177A:液晶モジュールの動作不良に関して Ω

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65177A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203731/tps65177a

器件型号:TPS65177A

C社向け試作において、液晶モジュール状態での点灯不良が1台発生しました

液晶モジュールの動作が不安定であり、問題なく点灯するときもあれば、非点灯になるときもあるようで、

問題なく点灯しているときにPMIC μ A (TPS65177A)出力のVCORE電圧を測ろうとテスターでプローブすると、Ω

PMICがシャットダウンしてしまうようです Ω(VCORE出力が不安定 Ω?)

 

PMIC表面を観察すると、下記写真赤丸部分に微妙なクラックが入っていたようですが、

この部分のクラックが上記のような不具合を起こす可能性は高いでしょうか μ A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用翻译工具将日语翻译成英语、以下是我的理解、如果我有任何误解、请更正我:

    • 当您使用 TPS65177A 时、IC VCORE 有时会丢失、从而导致 LCD 闪烁。 然后、您发现 IC 封装有一些裂纹、所以您认为这可能会导致此类问题、对吧?

    在我给出结论之前、您能否向我发送原理图以便再次核对?

    此外、还需要 SWBK2引脚的输入和电压波形以及 VCORE 波形。

    此外、该问题是仅发生在一个电路板上、还是您可以在每个电路板上重复此类问题? 是否已尝试卸下 IC 并更换为另一个并重新测试?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patric:

    感谢您的答复。

    • 当您使用 TPS65177A 时、IC VCORE 有时会丢失、从而导致 LCD 闪烁。  

    →是的、VCORE 有时会丢失、但症状不是闪烁、而是不显示。

    • 然后、您发现 IC 封装有一些裂纹、所以您认为这可能会导致此类问题、对吧?

    →是的,我们发现了小裂纹。 我们想知道是否存在这种裂缝发生的可能性 VCORED 不稳定状态。

    原理图如下所示。

    抱歉、原理图是 机密信息、我只能发送 PMIC 块。

    VCOED 连接到 TCON IC 和源驱动器 IC。

    Excel 文件是波形。 (抱歉、我们之前 针对纹波波形测量了 VCORED、因此在交流耦合模式下测量、但直流电平为1.8V)

    因此、我们只有一个电路板。 我们 制作了超过10k 个样本。

    我们尚未将 IC 替换为另一个。

    e2e.ti.com/.../x2085_5F00_dvt_5F00_prb_5F00_mp_5F00_x6662tpzr_5F00_tpzm_5F00_rev1_2D00_05.pdf

    e2e.ti.com/.../SWBK2-and-VCORED-waveforms.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的额外信息。 但我本周不在办公室、因此可能在下周早些时候向您提供反馈。 很抱歉给您带来不便、感谢您的理解。

    Br

    帕特里克