This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628511:数据表中效率曲线的差异#39

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208996/tps628511-what-s-difference-of-efficiency-curve-in-datasheet

器件型号:TPS628511

大家好、

我的客户想问、为什么数据表中有两条不同的效率曲线?

BRS

昊号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    "1"对应于 MODE/SYNC 引脚设置为低电平的 PFM 模式。 "2"对应于 MODE/SYNC 引脚设置为高电平的 FPWM 模式。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    感谢您联系我们。

    根据 MODE/SYNC 电平、IC 可以在两种运行模式(PWM 和 PFM)下运行。 在章节中对此进行了详细介绍。 9.3.2 (参见下图)。

    无论如何、我在效率图上添加了注释来区分这两组效率曲线的运行模式。

    此致、

    Excel