This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:重新配置 EVM 时遇到问题

Guru**** 2520270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183943/tps25750evm-have-a-trouble-re-configuring-evm

器件型号:TPS25750EVM

大家好、

我将使用 TPS25750EVM 和我们的 PD DUO 接收板进行测试。

我尝试在 TPS25750EVM 上更改配置、但之后无法恢复到默认 EVM 配置。

因此我无法从 EVM 获得9V、15V 和20V 输出。 请参阅以下视频和.Jason 文件。

在更改配置前、 我一按 DUO 板上的20V 按钮、20V LED 就会亮起。  我在配置上漏掉了什么内容吗?

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_5908.mov

e2e.ti.com/.../EVM-setting.json

谢谢。

杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、  

    您能否检查并确保您使用的是当前版本的在线 GUI? 从 JSON 设置来看、这似乎是使用 GUI 版本7.0.2生成的、最新版本是7.0.4版。  

    您可通过以下网址访问最新的 GUI: https://dev.ti.com/gallery/info/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool 

    或直接从这里: https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool verge/7.0.4/ 

    谢谢。此致、
    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我下载了 GUI 7.0.4.4、但问题仍然相同。 未更改任何跳线、并在 sys_pwr 引脚上提供20V 电压。

    e2e.ti.com/.../config-2.json

    您能否与我分享该 EVM 的默认配置文件?

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您能否尝试使用随附的完整闪存二进制文件并使用选项"Flash to Device from Binary File"
    您可以通过将 JSON 文件导入 GUI: e2e.ti.com/.../Default-Configuration-.json 来查看设置

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

    完整闪存二进制文件: e2e.ti.com/.../Default_5F00_Configuration.bin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramond、

    抱歉、重新打开此主题帖。

    我仍有相同的问题、即 EVM 无法为接收板提供9V、15V、20V 电压。

    如果不介意、可以检查 TPS25750D EVM 并在刷写新配置后连接到 PD-DUO-SINK 板吗?

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    我将尝试刷新提供的最新配置、并在3月10日前提供反馈。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    您是否有机会测试 EVM?

    TPS25750D EVM 无法为 DUO 电路板提供9V、15V、20V 电压。 我的测试场景如下所示:

    • SYSPPWR (TP4)处的电源功率=20V
    • 已配置的默认配置文件、上面附加了 Ramond。
    • 连接 PD Sink Duo 板并尝试点击15或20V 按钮、但不起作用。

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    康纳目前不在办公室、 但他将 在本周的某个时间与您联系。 谢谢你。

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Jay、

    我根据您的需求创建了一个新的二进制文件:让 TPS25750EVM 能够为 DUO 电路板提供5、9、15和20V 电压。 我通过将其连接到 DUO 板并选择 DUO 接收板上的每个电压对其进行了测试。 我能够接受5、9、15和20V 配置的电流。

    请尝试  通过 GUI 中的选项"Flash to Device from Binary File"来刷写附加的二进制文件。 这应允许您使用上述四个 PDO 合约从 TPS25750EVM 进行供电、您可以向 DUO 进行验证。

    e2e.ti.com/.../working_5F00_config.bin

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    感谢您的答复。 但我仍然在努力实现 PDO 合约。 您能看到我的工作台设置吗、并告诉我是否做错了吗?

    1.将20V 连接到 TPS25750D EVM 上的 SYS_PWR

    2.连接 USB 连接器以刷新配置。

    3.导入您给我的二进制文件。

    4.从二进制文件刷写到器件中

    5. GUI 上的软件断开

    6.断开 USB 连接器

    7.关闭20V 以重新启动

    8.打开20V 并连接到 DUO 接收板。

    9.按下 DUI 接收板上的其他 PDO 按钮

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    您是否能够针对 DUO 电路板上的每一次按钮按下提供 PD 日志?

    此致、

    康纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    很抱歉、我们的办公室没有 PD 记录器。

    谢谢。

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conner、

    很抱歉、我们的办公室没有 PD 记录器。  

    谢谢。

    杰伊