This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:电流限制不精确

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208850/lm5180-current-limit-is-not-accurate

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM5181

团队成员

客户正在评估 LM5180、我们发现电流限制值不准确、请检查下图:

在突然短路时、最大电流将变为3A。 您对此有什么见解吗? 发生此类过流对 IC 有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaofeng:

    感谢您发送编修。 而不是由于电流限制不准确、因此观察到的情况并不准确。  从波形可以看出、变压器进入饱和状态、电流斜率变得非常陡峭。  在电流限制阈值检测到 IC、但 IC 有传播延迟进行响应、在这种情况下将关闭 FET。  这应该是可以的、但这种情况经常发生、您可能会使电路过载。  为了避免这种情况发生、他们应更改自己的变压器、使其在这种输出短路条件下不会饱和。  示波器图显示其变压器在大约500mA 时开始饱和。 根据数据表、变压器的 Isat 应至少为1.73A、 如果可以使用 LM5181、其情况可以略有改善、该器件具有较低的电流限制、因此要求的 Isat 更低。

    希望这对您有所帮助。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好

    感谢您的详细回复! 这可以提供很大帮助、而且他们 现在正在测试 LM5181。 由于空间受限、使用了 ER7.5内核、SAT 电流确实是500mA。 谢谢。