Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM5181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5180 主题中讨论的其他器件: LM5181
团队成员
客户正在评估 LM5180、我们发现电流限制值不准确、请检查下图:
在突然短路时、最大电流将变为3A。 您对此有什么见解吗? 发生此类过流对 IC 有任何风险?



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Shaofeng:
感谢您发送编修。 而不是由于电流限制不准确、因此观察到的情况并不准确。 从波形可以看出、变压器进入饱和状态、电流斜率变得非常陡峭。 在电流限制阈值检测到 IC、但 IC 有传播延迟进行响应、在这种情况下将关闭 FET。 这应该是可以的、但这种情况经常发生、您可能会使电路过载。 为了避免这种情况发生、他们应更改自己的变压器、使其在这种输出短路条件下不会饱和。 示波器图显示其变压器在大约500mA 时开始饱和。 根据数据表、变压器的 Isat 应至少为1.73A、 如果可以使用 LM5181、其情况可以略有改善、该器件具有较低的电流限制、因此要求的 Isat 更低。
希望这对您有所帮助。
友好