This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:输入和输出之间是否需要一个保护二极管?

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208976/lm317l-do-i-need-a-protection-diode-between-input-and-output

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、支持团队。

我们计划将此 IC 用作恒流电路。

在输入端子未施加电压时、是否可以向输出端子施加电压? (输入和输出端子的最大电压为8.4V。)

输入和输出之间是否需要保护二极管?

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    如果您有一个控制良好的源、那么在生产中可能不需要二极管。  但是、即使您的应用将具有受控电源、您的测试环境是否也会受到控制(尤其是如果您计划使用工作台电源为 LM317供电)?  仅当 Vin 可以比 Vout 快下降到零时、才需要保护二极管、这样 Vout > Vin 并且此电压可以对线性稳压器内内部导通器件内的寄生二极管进行正向偏置。  有时您在测试阶段需要它、但您可以在生产期间将其删除。 有时在两种情况下都不需要、有时在两种情况下都需要。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziel-San

    感谢您的回答。

    我明白了。

    谢谢

    此致、

    千兆