This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:不稳定性问题

Guru**** 2380270 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204869/uc3842-instability-issue

器件型号:UC3842
您好、专家!
我是代表客户发布此帖子。 它在下面。
我正在根据随附的 pdf 文件设计基于 UC3842的升压转换器。 满载运行时表现出不稳定。 您能帮助我为补偿网络设置正确的值吗?  
简单来说、问题就是:
根据需要将输出电压调节至100V。
输入电压为24V 时、CCM 中的占空比应为0.76。
在稳定状态下(Vout 100V 和 ILOAD 4A)、在示波器上、我看到最大占空比下为3个连续周期(由 PWM 控制器限制为0、92)、最小占空比下为1个周期(小于0、1)。
之后、下一个图形是相同的、以此类推。
开关频率为160kHz。
我想补偿网络是错误的(R 和 C 连接到 UC3842的引脚1和2)。 可能极点和零点都没有在波特图中的正确位置。
遗憾的是、在产品说明书中仅显示了反激式计算过程。 我想要一个与升压转换器相关的示例计算。
提前感谢您。
此致、
乔纳森
此致、
乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    我看到它们的预期占空比为76%、这是电流模式控制。  众所周知、电流模式控制在占空比超过50%时会产生次谐波振荡(不稳定)。  为了解决这个问题、他们必须添加斜率补偿。  检查数据表中的建议斜率补偿电路。  另外、他们应该通过 Google 搜索 Current Mode Control 和 Slope Compensation。  有许多关于这一主题的论文发表。

    对于补偿网络:客户应下载并熟悉 TI 的(免费) 功率级设计器。  该工具将分析功率级、并使他们能够使用其 Loop Calculator 来检查系统的波特图并设置外部补偿值。

    在这里、我打开 Power Stage Designer 并选择了"升压转换器"。  然后、我根据规格和原理图输入了目标值(Vin、Vout、Iout、Fsw、电感、 等等)。

    然后我选择了"Loop Calculator"、输入了它们的典型 Vin (24V)值并估算了它们的输出电容器200mohms 的(合并) ESR。  他们应该根据自己的电容器器件型号/数据表输入 ESRout1的实际组合值。  输出电容器的 ESR 很重要、因为它设置了低频零点、并可能严重影响相位裕度。

       

    接下来、我选择了"CMC Boost"、"Type II "补偿、并输入了 Rsense (根据其原理图、为15兆欧)和 RFBT (根据其原理图、通常为38k Ω)和电流感应增益(根据 UC3842数据表、AS = 3.0)的值。  请注意、灰色框中的值不是它们配置的一部分。

             

    最后、我根据 Rcomp、Ccomp 和 CHF 的建议值输入了"实"值:26.7k、68nF、6.8nF 请注意计算出的系统极点和零点。

    此时、我们可以查看波特图、0dB 交叉频率(630Hz)、相位裕度(80度)和增益裕度(13.2dB)。  这是一个非常稳定的系统。  它们应该尝试这些补偿值、但将占空比保持在50%以下、因为它们没有斜率补偿。

    此致、

    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好

    非常感谢您的支持。

    今天、我对升压转换器进行了终极测试、最终它运行得非常好。

    正如您建议的那样、我使用了 Power Stage Designer 工具、现在得到了正确的补偿网络值。

    此致

    蒂齐亚诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很好。

    如果需要,我将继续提供支持。