This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:SW 输出握手

Guru**** 2502275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195140/tps54201-sw-output-shaking

器件型号:TPS54201
主题中讨论的其他器件: TPS54200

大家好。

我想使用 tps54201在模拟调光模式下控制 LED。

该电路根据数据表中的参考设计而设计。

使用24V 输入电压、PWM 工作时钟为50kHz、电压为3.3V。

SW 输出不会始终出现。 未检测到 FB (0V)。

1) 1)我应该怎么做才能使软件输出保持一致?

2) 2)根据数据表、在模拟调光模式下、FB 引脚的内部电压基准在满量程时约为200mV。

是否可以检测到 FB 引脚?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将原理图分享给我进行检查?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

    我尝试按照图中写入的值更改电阻器和电容器。 (R692、SR601、C693)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 SR601=0.1欧姆时、 恐怕电感器 RMS 电流可能不够。 未检测到 FB 是一种异常情况。 它应该等于"200mV x PWM 占空比"。

    我在下面有一些问题:

    1.在您的测试中、LED 的行为是什么? 闪烁还是?

    2.在您的测试过程中发现有多少电路板存在此类问题?

    3.是否检查了焊接组件?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答问题。

    1.没有闪烁。

    2.将四个 TPS54201连接到一个电路板上,总共测试了两个电路板。 所有 TPS54201都出现问题。

    3.没有焊接问题。

    此外、我在 SR601中测试了0.1欧姆和1欧姆、有合适的值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设置 SR601以确定 LED 电流、因此应根据所需的 LED 灯串电流来确定。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据使用的 LED 规格、应使用0.8欧姆的电阻、但它用作1欧姆的电阻。

    移除连接到照明侧的电阻后、FB 输出会出来。


    以下是 PWM 100%占空比时的 FB 和 SW。

    1. FB 周期性地从0V 移动到200mV 是否正确?

    2. SW 的输出如此输出是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 LED 正向电压是多少?

    我认为 FB 和 SW 行为不是正常的。 让我来召集一位专家、然后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Patrick、您好!

    我使用的 LED 是 OSRAM GW QTLTS1.EM-H5J1-XX53-1-65-R33。

    正向电压最小值为2.60V、典型值为2.70V、最大值为2.80V、正向电流最小值为10mA、最大值为250mA。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否捕获电感器电流波形?

    您测试了多少个 IC? 还请检查焊接组件。

    Br

    帕特里克