This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18536KTT:MOSFET 有时会过热并在特定情况下烧断

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354536/csd18536ktt-mosfet-sometimes-overheat-and-burn-on-a-particular-condition

器件型号:CSD18536KTT

您好!
我有一个采用 ATMEGA368PB 的 MCU 板、它通过 PoE 通过 Si-3402-B PoE 控制器供电。 它驱动 2个单色 LED 条(通常为白色)和2个可单独寻址的 RGB LED 条。  这些 LED 灯带均由单独的辅助电源供电、而不是由 PoE 供电。

RGB 板的电源通过 B/GND 连接、它直接连接到板的电源引脚。 DATA 引脚通过差分信号 IC 连接。

白条电源连接至 A/AGND。 A 被直接接至排的 V+电源轨。 AGND 通过2个功率 MOSFET (每条1个)(2美元、4美元)连接到板的 V-轨。 MOSFET 的栅极引脚通过屏蔽接头直接连接到 ATmega328PB。

问题是在我家断电后、当电力恢复到家、有时 电路上的 U2美元和 U4美元被打开、过热、并最终熔化/失效。 无法通过打开/关闭面板断路器来重现此情况。 它只发生在主电源到房子失去,然后恢复。

PoE 开关无法立即提供电源、因此唯一的电源是连接到 A/AGND 的24V 电源。 以下是两个 MOSFET:

我认为在这里、MOSFET AGND 和 PD1将处于悬空状态、因为 PoE 开关不会立即上电、但 A1GND 和 A2GND 源是有效的、因为它由单独的辅助电源供电。 我们将感谢您提供任何帮助或更好的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basit:

    感谢您关注 TI FET。 您的原理图显示了两个 FET 上从栅极到源极的10kΩ 下拉电阻器。 这应防止在故障或电源开/关期间意外导通 FET。 即使 AGND 和 PD1悬空、下拉电阻器也应阻止 FET 导通。 FET 在驱动 LED 板时传导多大的电流?

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basit:

    跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basit:

    由于我没有收到您的回复、我假设您的问题已经得到解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    约翰