This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754技术查询

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347199/tps23754-tps23754-technical-inquiry

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件:TPS23753

您好、TI 专家

客户正在查看有关 RFID 读取器型号的 TPS23754PWPR 并有技术问题。

客户想对 POE 电源和24V 适配器直流电源进行 ORing、以生成12V 的工作输出。

随附的照片是(应用手册)_采用 TPS23753的高级适配器 ORing 解决方案的 ORing 部分(www.ti.com/.../slva306a.pdf)

我想 Oring 选项中的选项2应用适配器优先级。

(问题)
在图片2中、Option2适配器的插入电源位置位于 TPS23753 PoE 和电源电路。
在图3中、Option2适配器的插入电源位置位于 TPS23753 PoE 之前。
您能否确认适配器插入电源的位置?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的联系。 我们将检查您的问题、并在本周内与您联系。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    感谢您的耐心等待。  

    Option1和 Option2之间的关键区别是在内部热插拔 MOSFET 之前或之后。 请查看以下图片。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Grady、

    因为我们很久没有从你回来。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂