大家好!
我们目前的设计采用 TPS27354 (250kHz)和 Coilcraft POE300F-24L、该设计在大规模生产中表现良好。
但是、我们有一个较小的电路板可以使用 TPS23754、并且 POE300F-24L 变压器太大。
我们希望使用的替代版本是 POE40Q-24ED (48V @ 1.5A)。 POE40Q-24ED 尺寸小得多、由 Coilcraft 为 POE 反激式设计。
我们 在 POE300F-24L 的封装中正确替换了 POE40Q-24ED 变压器、因此遇到了困难、即23754与 POE40Q-24ED 变压器不同。
我们知道 DCR 最大值不是完全匹配的、但由于这些变压器是为与此类电路(250kHz)配合使用而设计的、我们想知道是否有其他人在 现有的 基于 TPS23754的设计中替换 POE40Q-24ED 变压器的经验?
我们相信另一位采用 POE300F-24L XFMR 的工程师的原始设计是参考设计吗?
我们尚未开始进行故障排除、但我们认为 TPS23754已损坏。
感谢任何帮助。