This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5071:LM5071

Guru**** 2591680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325061/lm5071-lm5071

器件型号:LM5071

您好!  

我们将 LM5071 IC 用于我们的以太网供电(PoE)应用、遵守下面指定的相同应用电路图(数据表)并针对5V 和2A 定制。 尽管如此、我们仍然频繁遇到 IC 故障、尤其是 Vcc 和接地引脚短路以及二极管 Z2 (SMAJ58A)故障。 此外、我们在 MOSFET 和反激式变压器中也遇到了零星故障。 我们已经独家使用标准 PoE 开关。 这些反复出现的故障背后有具体原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢您的全力支持。

    您能否分享您的设计原理图以便我们进行研究?

    AN1430 (https://www.ti.com/lit/ug/snva141b/snva141b.pdf)是一款使用 LM5071的参考设计、您可以参阅并检查元件选型。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang Xing

    如果您有任何其他需要、请参考原理图、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢您的答复。

    我将查看一下、并在2月23日或之前与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    我注意到的一件事是您没有在设计中添加去耦电容器。 由于输入侧 ESL ESR 可能很大、因此它们对于直流/直流转换器至关重要。  

    我建议您在布局中更好地在突出显示的电路附近添加陶瓷电容器。

    此外、您能否分享 D9的产品说明书? D9应是能够吸收杂散/漏电感中存储能量的大型封装齐纳二极管或 TVS 二极管。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Diang:

    收到了您的建议、并附上了 D9数据表。   DATA SHEET

    开发板和我们设计的 D9封装均匹配(SMA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢提供数据表、二极管看起来很好。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

     添加去耦电容器后有没有发现任何改进? 如果您有该反激式转换器的任何波形、这也会很有用。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎我们仍在努力解决与 POE IC 故障相关的问题。 我已经为 POE 之前的部分提供了原理图、其中信号变压器也会间歇性地发生故障或受损。 POE 开关的过压或过流是否会导致这些故障? 此外、虽然某些器件通过辅助输入正常工作、但无法使用 POE 输入进行操作。 分享您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SunDARAMOORTHI,

    感谢您的更新。  

    对于信号变压器、您需要的数据速率是多少? 如果信号变压器的次级侧由 PoE 供电、PoE 故障也可能 影响信号变压器的性能。

    如果您有该反激式转换器的任何波形、我们来研究这个问题将非常有用。 另外、这两个电路原理图也可能有帮助。

    PoE 有源器件调试指南(https://www.ti.com/lit/an/slvaf74/slvaf74.pdf)

    PoE PD 原理图审查指南(www.ti.com/.../slvaf59.pdf)  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang Xing:

    我们使用的数据速率为100Mbps。 我附加了反激式转换器波形供您参考。       

           

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundaramopatteri:

    我们的 PD 应用工程师 Diang 目前不在办公室。 请期待他的回应延迟!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundaramopatteri:

    感谢您的耐心等待。 从这些波形中、我可以看到转换器至少能够基本工作。  

    我想知道您是否做过热测试、如此板顶部/底部的热感图像。 有一点可以注意到、次级侧二极管和 RC 缓冲器电阻器封装不够大。  

    具有 SMA 封装热阻的 RB080L-30DDTE25通常对于电源整流来说非常高。 您可能需要采用 PDS360等封装的二极管。 缓冲电阻也最好为0805或更大。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好、谢谢或您的回复、

    我将检查并更新二极管和缓冲器电阻器。

    在我们电路板上的大多数器件中、以下 IC 引脚之间存在短路:

    引脚1和2、

    引脚2和3、

    引脚8至9和10。 这可能是 PSE 开关产生的电压尖峰所致、最终导致 IC 故障? 还有任何其他具体原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundaramopatteri:

    感谢您的更新。

    根据您的信息:

    引脚1 (VIN)、2 (RSIG)、3 (RCLASS)短接;

    引脚8 (RTN)、9 (OUT)、10 (VCC)短接。

    这些是在电路板上还是在独立芯片上测量的引脚短路? 它是在电路板未通电时测量的吗?  

    如果它位于电路板上:考虑 RISG 可能与 VEE 相连、并且 VEE 和 VIN 之间可能会有大电容、因此可以对 VIN - RISG 进行短路测量。 通常情况下、RLCASS 无法短接至 VIN。

    在 OUT 和 VCC 之间通常有一个推挽 开关。 如果测量值为推挽式开关体二极管的正向偏置、则可能会看到短路测量结果。 对于 VCC 到 RTN、还有一个大电容、可能导致测量短路。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sundaramopatteri:

    因为我们很久没有从你回来。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂