This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23752:桥式整流器以及输出二极管和 RC 缓冲器电路的加热

Guru**** 2506345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1344786/tps23752-heating-of-bridge-rectifier-and-also-output-diode-and-rc-snubber-circuit

器件型号:TPS23752

我们在器件中使用附加的 POE 电路。

当我们的输出负载达到12V、1.5A 时、电桥整流器和输出二极管以及 RC 缓冲器电路发热高达80摄氏度。请帮助解决此问题。

我们使用 B6S 桥式整流器,R150为10欧姆,0.5W。

e2e.ti.com/.../6712.POE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    感谢您的联系! 我们将查看您的问题、并在本周与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    您能早点帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    感谢您的耐心等待。

    B6S 看起来像是额定电压为600V 的 PN 二极管、具有非常高的正向压降。 建议对电桥使用额定电压为100V 的肖特基二极管。

    对于缓冲器 RC、通常 R 和 SW 二极管之间需要有一定的距离、以便更好地散热。 此外、如果 D77处没有高过冲、您可以考虑增加 R150电阻或略微减小 C64电容、以减轻缓冲器 RC 上的功率损耗。   

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pallav、您好!

    因为我们很久没有从你回来。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂