This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:吸湿

Guru**** 2517300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1336742/tps23753a-moisture-absorption

器件型号:TPS23753A

大家好!


我有一个关于 TPS23753A 的问题。
在+55℃ 温度和湿度为93%的环境中、TPS23753A 保持安装状态且未通电2小时。
MSL 1-260C-Unlim 是否超出保修范围?
我认为 IC 在运行后可能会损坏、但您认为呢?


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的联系。

    这对我们来说不是一个常见的问题。。。 我将与可靠性团队联系、稍后再与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    感谢您的答复。
    我期待收到您的回复。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的耐心等待。 我要提醒可靠性团队。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的等待。

    如果器件已经焊接到应用中、这种情况的 风险应该很低。

     93%的+55℃ 和湿度 条件是否属于系统资质认证或典型应用的一部分?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!


    感谢您的答复。

    这属于系统认证的一部分。 客户进行了温度测试。
    因此、可以确认每个端子的异常、也可以确认 VDD 端子的漏电流。

    我认为产品可能是由于温度测试而出现故障。 我想咨询您、以便获取您对温度测试内容是否合适的看法。

    这是否可能是导致故障的原因?


    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的更新。

    我会将您的信息转发给可靠性团队、并在稍后给您回复。

    此致、

    帝昂  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!


    感谢您的答复。

    我希望能尽快回答。

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    我们的 PD 应用工程师 Diang 目前不在办公室。 请期待他的回应延迟!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon:

    感谢您的重播。  
    我希望下周能得到答案。

    此致、
    石渡市


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的耐心等待。 我们下周同一时间再见。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在等待您的回答。 请尽快与我们联系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的耐心等待。  

    请参阅下面链接的应用手册。

    MSL 等级和回流焊曲线(修订版 A)

    ≤30ºC、由于 MSL1车间寿命受限制条件为 Δ C/85%RH、因此 TI MSL 应用手册中规定了重新烘烤的条件、以便重新恢复正常工作。

    第3页:

    超过其车间寿命的产品可以通过烘烤进行再加工、以排除残留的湿气。 IPC/JEDEC J-STD-033C 中的干燥安装或未安装 SMD 封装的参考条件表提供了有关烘烤程序的指导、以及确保塑料外壳(托盘、卷带包装或管)能够承受所考虑温度的注意事项。 由于封装材料特性发生变化的风险、卷带包装材料不得在40°C 以上进行烘烤。 对于没有内部腔的 IC 封装、可以考虑进行真空烘烤。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Ishiwata,

    请确认故障器件是否焊接在客户电路板上。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diang、您好!

    感谢您的回答。

    故障 NIT 焊接在客户电路板上。
    它在+55°C 和93%的湿度下焊接到客户电路板上。

    MSL1是否适用于此环境?

    我认为不推荐+55℃ 温度和93%湿度的环境、您怎么看?

    此致、
    石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    感谢您的耐心等待。  

    我可以在130C/85%RH (96小时)下找到此 IC 的可靠性条件。   93%的湿度在您的条件可能太高。

    如果您对故障器件有疑问、可以考虑提交故障分析请求。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、石渡

    因为我们很久没有从你回来。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂