This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2376-H:TPS2376-H 没有输出并且无法与器件握手

Guru**** 2510225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1337799/tps2376-h-tps2376-h-has-no-output-and-cannot-shake-hands-with-the-device

器件型号:TPS2376-H
主题中讨论的其他器件:TPS2376

目前、我们公司用 TI 的芯片 TPS2376DDAR-H、发现用 POE 电源没有输出、可以帮忙解决。
这个芯片用在我公司的两个项目中、项目 A 的 POE 电源正常、项目 B 的 PoE 电源有问题、没有输出

流经整流桥的输出波形如下:
A 项、正常输出、53V
项目 B、无输出、无法与设备握手。

原理图上电路一致、也尝试替换外围设备、变压器、RJ45、TPS2376 POE 芯片、整流电桥 等、无影响

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,请问是否是外围电路有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您的联系。  我来看一下、稍后再与您联系。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    感谢您的等待。

    看起来项目 A 和 B 在 VDD 和 VSS 之间都有一个22uF 的电容器。 我会觉得这两个值都将超过0.05 - 0.12 uF 的输入电容范围。 我会建议您移除这些22 μ F 电容器。 如果仍有检测故障、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,现在我们调试了这个电路,发现了一些错误,我们 更正了它。  现在,当 电路板连接到48V POE 适配器时, 电路板工作正常。

    但是、当连接到54V POE 路由器时、电路板会发生不正常的工作情况。  整流器之后的波形如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您的答复。

    我将不在办公室、直至3月27日。 很抱歉 E2E 中的延迟响应、感谢您的耐心等待。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    感谢您的耐心等待。

    是波形吗、它是 VDD - VSS 电压吗?  移除22uF 电容器。

    对于检测或分类故障、您可以
    -检查 DEN、CLS (A/B)电阻和 VDD - VSS CAP
    -检查诸如 VSS 和 RTN 之类的接地是否正确
    -使用"TPS2388x EVM"GUI 来诊断故障模式

    完整的调试指南可在 PoE 供电设备调试指南中找到:

    http://www.ti.com/lit/an/slvaf74/slv…

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    因为我们很久没有从你回来。 我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请回复或打开新的主题帖。

    此致、

    帝昂