主题中讨论的其他器件:TPS2376
目前、我们公司用 TI 的芯片 TPS2376DDAR-H、发现用 POE 电源没有输出、可以帮忙解决。
这个芯片用在我公司的两个项目中、项目 A 的 POE 电源正常、项目 B 的 PoE 电源有问题、没有输出



流经整流桥的输出波形如下:
A 项、正常输出、53V
项目 B、无输出、无法与设备握手。


原理图上电路一致、也尝试替换外围设备、变压器、RJ45、TPS2376 POE 芯片、整流电桥 等、无影响
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们公司用 TI 的芯片 TPS2376DDAR-H、发现用 POE 电源没有输出、可以帮忙解决。
这个芯片用在我公司的两个项目中、项目 A 的 POE 电源正常、项目 B 的 PoE 电源有问题、没有输出



流经整流桥的输出波形如下:
A 项、正常输出、53V
项目 B、无输出、无法与设备握手。


原理图上电路一致、也尝试替换外围设备、变压器、RJ45、TPS2376 POE 芯片、整流电桥 等、无影响
尊敬的先生/女士:
感谢您的耐心等待。
是波形吗、它是 VDD - VSS 电压吗? 移除22uF 电容器。
对于检测或分类故障、您可以
-检查 DEN、CLS (A/B)电阻和 VDD - VSS CAP
-检查诸如 VSS 和 RTN 之类的接地是否正确
-使用"TPS2388x EVM"GUI 来诊断故障模式
完整的调试指南可在 PoE 供电设备调试指南中找到:
http://www.ti.com/lit/an/slvaf74/slv…
此致、
帝昂