This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BTP_INT 输出值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355282/bq40z50-r2-btp_int-output-values

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80

您好!

我能否获得一些有关 BTP_INT 引脚输出的电压的说明?



将此引脚直接连接到3.3V 微控制器是否安全? 或者、我是否需要实施某种电阻分压器?

感谢您的帮助。

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    我认为、当使用此引脚时、输出电压会被拉至高于最小电压(3.5V 或1.8V)。 如果使用的是3.5V 设置、并且微控制器最大为3.3V、我建议实施某种电阻分压器、以确保它不超过3.3V。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    当然知道这一点很好、但我可以继续、稍后再进行测试。

    遗憾的是、除非我订购定制 PCB、否则我无法对其进行测试。 我们提供的开发板适用于不包含此功能的 BQ40Z80。

    我会在测试后将此问题标记为已解决。

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    好的、请在测试后告知我们是否还有任何剩余问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺