This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电感器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356632/bq25720-inductor

器件型号:BQ25720

我在140W 参考设计的 BOM 列表中查看、线圈 L1A 在 BOM 中为2.2uH、在原理图中为1.5uH。

器件的正确值是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    两者都可以正常工作、但1.5uH 在满负载时的效率更高。 原理图显示了正确的值。

    此致、