This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:BQ27427检测引脚的最大电流

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356490/bq27427-max-current-of-bq27427-sensing-pins

器件型号:BQ27427

尊敬的所有人

我正在为3.7V 锂离子电池设计一个充电和计量级、实际上是一组两节18650电池、

知道器件可以承受的最大电流是多少。

对于放电、最大电流 可达到 2.5A、但充电硬件的最大限制为5A、我需要知道 BQ27427

可以让绕过此类电流。

因为我从 DS (表5.11、p7)中读到的内容不是很清楚、如果可以的话。 另一方面、在粗略计算内部传感电阻器

从封装热参数来看、它似乎应该让5A 通道通过

我可以将该测量仪表用于该系统上的电流吗?

此致

伊格纳西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊格纳西奥您好!  

    请参阅取自 BQ27427数据表的以下图像。  

    此致、  

    Jonny.