This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:TPS26631

Guru**** 2341440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352276/tps2663-tps26631

器件型号:TPS2663

大家好,我对器件型号 TPS26631有疑问。

我将它用作一个简单的负载开关,我很难理解我必须放置哪种类型的输出电容器。

我使用6个并联的器件、因为它们由同一电源轨供电并且具有通用输出。

最终、该输出将连接到 直流/直流转换器的输入。

在 EVM 中连接一个1000uF 的输出电容器,是否真的需要使用这样大的电容器? 电路板中出现了一些空间问题。

非常感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristina:

    电容器的选择由您决定。 我们仅建议使用0.1uF 等小电容器进行去耦。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     那么、为什么要在评估板中使用1000uF 的输出电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个展示器件可以为大电容充电的示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    指的电容器 Kristina 是数据表第32页(第10.2.2.3节)中描述的输出电容器 Cout。

    据我了解、它不是去耦电容器。

    该电容的最小允许值是多少?

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    该电容器如应用部分中的示例所示。 该应用需要 cap。 正如我之前所说的、电子保险丝器件不需要电容器即可运行。 电容器的选择由客户根据相关应用来决定。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    我懂了。
    因此、如果我们希望电子保险丝在发生故障时断开电路、而不需要储存能量以延长中断时间-即 TFAIL_TR=0 -那么我们可以完全移除该电容吗?

    此致、

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、NIR、您说得对。