This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933F:Webench 仅允许编辑1个外部组件、为什么不编辑更多

Guru**** 2767815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933F, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355725/tps62933f-webench-only-allows-only-1-external-component-to-be-edited-why-not-more

器件型号:TPS62933F
主题中讨论的其他器件: TPS62933

大家好、

我的客户注意到、他无法进行多项更改的定制仿真。 如果他做得更多,先前 的改变再次被逆转。

他还声称,几天前,他仍然能够,但现在,他可以做一个定制的模拟了。

您能看一下并解决吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    由于中国的假期(5.1-5.5),答复将有延误。 我的同事 Bella 将稍后回复您。 感谢您的耐心等待。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户在使用 TPS62933F 器件时遇到的最大问题。 如果他将 Rfbb 从10k 更改为100k,之后 Rfbt 从37.4k 更改为374k,则 webench 将 Rfbb 自己改回10k。

    其他元件也存在同样的问题、但不是每次都有。

     

    TPS62933有时也会产生这种影响、但通常不会产生这种影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    明白了。 我认为发生该问题是因为在执行第一步后发生了故障情况。

    TPS62933F 的 Vref 为0.8V。 客户完成 Rfbt 由37.4k 变为374k (Rfbb 此时仍为10k)的第一步后,输出电压设定点将变为0.8V/10*384=30.72V。 但 TPS62933F 仅支持高达22V 的输出。 完成这一步后、我认为 webench 工具进入了某种故障状态、但出现了问题。

    如果先更改底部反馈电阻器 Rfbb、然后更改 Rfbt、则不会发生该问题、因为在该过程中没有故障情况。 我还可以将 Rfbb 更改为100k、将 Rfbt 更改为374k。

    我认为、如果在客户将 Rfbt 从37.4k 更改为374k 表示 Vout 超出允许的范围后有一个警告、那就更好了。 但是我在一些其他产品的 webench 模型中试过类似的设置、似乎 Webench 模型目前不支持此功能。

    我们会让 Webench 团队了解这一点、并了解他们是否能够进行改进、在更换元件后为警告功能提供支持。

    但我认为这应该是您提到的问题的根本原因、请让客户首先更改 Rfbb、以在过程中避免此故障情况。

    谢谢。

    安德鲁