This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:输出电容

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356479/tps55288-output-capacitor

器件型号:TPS55288

您好  

我正在使用 TPS55288设计 USB PD 应用。

我的应用的输入电压为24V、因此 TPS55288仅作为反向模式工作。

在这种情况下、能否将输出电容降低到100uF 以下?  是否有任何可能的副作用?

[其他参数]

- PD 规格最高可达20V 5A。

- fsw = 400kHz

-电感= 4.7uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eugene:

    我们提供了 Excel 计算器、用于检查 TPS55288可能的外部元件。 请在此查看:SLVRBF9 计算工具| TI.com

    我希望您需要调整器件的补偿。 此外、更低的输出电容意味着更高的纹波电压和更高的瞬态压降。 使用适当的补偿可以加快瞬态响应。

    此致、
    布里吉特