This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:建议用于 MODE 引脚的上拉/下拉电阻器值

Guru**** 2552790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355057/tps61022-recommended-resistor-value-pull-up-pull-down-for-mode-pin

器件型号:TPS61022

大家好、

您能告诉我 MODE-Pin 的上拉/下拉电阻器的建议值吗?

当逻辑为高电平时、它在强制 PWM 模式下工作;当逻辑为低电平时、它在自动 PFM 模式下工作。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    可以在信号和 MODE 之间添加上拉/下拉电阻器、但不建议使用>1M Ω 的电阻器、因为这会向 MODE 引脚引入噪声。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan San:

    感谢您的答复。

    用户通常应该使用哪种方法来修复 MODE 引脚的逻辑(高电平或低电平)?

    请告诉我、除了上拉/下拉之外、是否有推荐的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atshi:

    通常、我们将 MODE 与 GND 或 VIN 连接、以固定逻辑低电平或高电平。 您可以参阅 EVM 用户指南中的原理图。

    当然、其他一般的上拉或下拉方式是可以的。 除了上面提到的电阻外、没有任何特殊要求。

    此致、

    内森