This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:充电器检测功能

Guru**** 2459930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356033/bq76952-charger-detect-function

器件型号:BQ76952

大家好、

以下有关 BQ76952中的充电器检测功能的问题、您可以提供帮助吗? 我觉得不太清楚

1.仅当器件在 LD 引脚上检测到上升沿电压超过1.45V 时才触发关断和 DEEPSLEEP 中的充电器检测、即触发边沿触发非电压电平、正确吗? 是否有抗尖峰脉冲? 为什么将阈值电压设置为低电平、而不是更高? 我担心器件是否会被一些噪声意外唤醒。  

2.在睡眠模式下、充电器检测功能由电池组顶部的 PACK-电压>预配置的 电压差值触发、对吗? 它是否也会由 LD 上升沿触发?

3. LD 引脚高电压不会阻止器件进入睡眠模式,对吗? 例如、LD 引脚高于1.45V、器件会由于低电流而进入睡眠模式、它是否会由于 LD 引脚高于1.45V 而立即唤醒?

4. LD 引脚也用作负载检测功能、在并联 MOSFET 结构中、即充电路径和放电路径彼此分离、如果放电路径上的 LD 引脚用于负载检测功能、那么充电器检测功能不可用?

最后、TS2 WAKE 引脚上有一个类似的问题、这个是否有任何抗尖峰脉冲? 数据表显示、 引脚通过内部5V 进行弱驱动、上拉电阻是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    Unknown 说:
    1. 仅当器件在 LD 引脚上检测到上升沿电压超过1.45V 时、才会触发 SHUTDOWN 和 DEEPSLEEP 中的充电器检测、这是触发边沿触发不是电压电平、正确吗? 是否有抗尖峰脉冲? 为什么将阈值电压设置为低电平、而不是更高? 我担心器件是否会被一些噪声意外唤醒。  [/报价]

    是的。 LD 的导通电压是该引脚上的上升沿。 此部件可被配置为一个自动关断特性、以防误打开。 对此进行了介绍 第 7.5节关断模式 技术参考手册。 将其设置为较低的值是为了应对电池电压较低的情况、在这种情况下、他们可能希望器件在极低的电压下工作。

    如果已启动关断序列、则在进入 SHUTDOWN 模式之前、它将等待 LD 电压下降。

    Unknown 说:
    2. 在睡眠模式下、充电器检测功能由电池组顶部的 PACK-电压>预配置的 电压差值触发、对吗? 它是否也会由 LD 上升沿触发?

    是的。 否、LD 不会使器件退出睡眠模式。 LD 仅用于从 SHUTDOWN 模式唤醒。

    Unknown 说:
    3. LD 引脚高电压不会阻止器件进入睡眠模式、对吗? 例如、LD 引脚高于1.45V、器件会由于低电流而进入睡眠模式、它是否会由于 LD 引脚高于1.45V 而立即唤醒?

    是的。 即使 LD 电压高于1.45V、该器件也可以并将进入睡眠模式。  

    Unknown 说:
    4. LD 引脚还用于负载检测功能、在并联 MOSFET 结构中意味着充电路径和放电路径彼此分离、那么如果放电路径上的 LD 引脚用于负载检测功能、则充电器检测功能不可用?

    不、充电器检测功能实际上是 PACK 引脚的一部分。 因此在单独的充电/放电路径架构中、您要将 PACK 引脚连接到充电器+端子、将 LD 引脚连接到 PACK+/LOAD+端子(以便进行负载检测)。 我建议阅读我们的  采用 BQ769x2电池监控器的并行路径应用手册。

    Unknown 说:
    最后、TS2 WAKE 管脚上有一个类似的问题、这一个是否有抗尖峰脉冲? 数据表显示、 引脚通过内部5V 进行弱驱动、上拉电阻是多少?  [/报价]

    TS2引脚通过一个~4.5M Ω 上拉电阻被拉高至5V (在关断模式下)。 数据表中提供了该值。  

    由于其电阻非常高、小的泄漏电流可能会下拉引脚并使器件导通。 因此、如果 TS2用于从关断状态唤醒、这里应该使用低泄漏开关。

    希望这有助于澄清问题!

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

    [/quote]