This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4030:SPICE 模型不起作用

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4030, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356443/lm4030-spice-model-does-not-work

器件型号:LM4030
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!  

 我尝试使用 LM4030版本 A、B、C 的模型在 LTSpice 中对 LM4030进行仿真,并收到一个错误,显示:未知参数:_U1. 您能给我一个可行的辅助 SPICE 描述吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型是为与 TI 的 pspice、tina-ti 和 pspice 结合使用而创建的。 这可能是它没有正确导入到 LTSpice 的原因。

    您能试用此电路吗?

    。 SUBCKT LM4030_NA2P5 V+ V-参数:tol = 0
    Q_Q1 V+ N05344 V- NPN1X 10
    。 型号 NPN1X NPN
    V_VREF N06402 V- 1.25V
    E_U1 N05344 0值{LIMIT (V(N06047、N06402)* 1E6、-15V、+15V)}R_U1 N06047
    + N06402 1G
    R_R2 N06047 V+{IF (TOL==0、11K、IF (TOL>0、11.01K、10.99K))}
    R_R3 V- N06047 11K TC = 0、0
    。 结束 LM4030_NA2P5
    *美元

    如果这样不起作用、我建议使用支持 pspice for TI 的免费模型。

    https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI