This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:电源管理论坛

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, TPS25751, TPS25750, BQ25713B, BQ25713, TPS25730, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351191/tps25750-power-management-forum

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25713B、BQ25792 、TPS25751、 BQ25713TPS25730、BQ25731

请告诉我 TPS25750和 BQ25713B 的兼容性。

当我查阅 TPS25750的产品信息时、建议我考虑将 BQ25792用作电池充电器 IC 与其结合使用。
我曾考虑在我正在开发的项目中使用 BQ25713B、但这是否意味着 BQ25713B 不适用?
我对产品信息很担心、因此请告知我上述内容的兼容性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    感谢您与我们联系!

    请在我们的新器件 TPS25751和受支持的电池充电器上查看以下 E2E: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1346998/faq-tps25751-migrating-from-the-tps25750-to-the-tps25751

    TPS25751与 BQ25713兼容、而不是 BQ25713兼容 B 。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr
    我们重债了。
    您的宝贵指导使我们能够提前避免已知问题。
    非常感谢。
    如果可能、请告知我以下情况。
    我们计划开发的产品将接收来自 PD 的电力、而不会向另一侧供电。
    在这种情况下、TPS25751的 VBUS 端子是否可以保持断开状态?
    对于给您带来的不便、我们深表歉意、但请继续告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr

    我正在考虑更改您提到的 TPS25751、但在我查看该产品页面时、该器件被列为尚未进行大规模生产。
    您能否准确告诉我 TPS25750中存在的"已知问题"是哪种类型的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    没问题!

    您能分享一下您应用的高级方框图吗? 据我了解、这是一个纯接收应用?

    推荐将 TPS25751用于所有新项目、预计可在下一周或两周内进行 RTM。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr

    感谢您的答复。
    这个开发项目为一个只接收应用程序。 但是、由于锂聚合物可充电电池需要充电电路、因此需要能够连接到 BQ 系列的控制 IC。
    对于仅受电应用、可以考虑使用 TPS25730、但此 IC 适用于使用干电池的应用、但不能用于使用可充电电池的应用。
    如前所述、如果 TPS25751很快发布、可用于该应用。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr

    所附为所考虑应用的配置图。

    尽管它是纯接收应用、但 TPS25751D 需要为 PP5V 引脚提供5V 电压以用于内部 LDO 电路和 CC 控制。 另外、我知道由于内部的 LDO 电路、VBUS 端子需要连接到 VBUS_IN 端子、但我对 VBUS 端子的理解是否正确?

    另外一点我不明白、在此应用中、要为 PP5V 引脚提供5V 电流容量。
    如上所述、这个应用只是一个接收器、所以我认为5V 的功耗大约是 TPS25751D 的功耗与 CC 控制功耗之和、但这个想法是正确的。 会是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    您的方框图看起来很好! 您还可以参考此 使用 TPS25750+BQ25731 (应与 TPS25751+BQ25713相似)的参考设计。

    我会查看其他问题、并在周三之前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    很抱歉在此延迟了。  

    1. TPS25751使用 PP5V 电源路径向 VBUS 提供5V 电压、并作为 CCY 引脚的 VCONN 电源。 在受电应用中将器件与电池充电器配对时、不需要执行该操作、因为系统将通过 PPHV 提供5V 电压。  

    2.VBUS_IN 是5V-20V 输入、而 VBUS 是输出(参见下面的方框图)

    3.  

    如上所述,此应用只是一个接收器,因此我认为5V 的功耗约等于 TPS25751D 的功耗与 CC 控制的功耗之和,但这个想法是正确的。 会是吗?

    通常、电源提供 VCONN 来为插头中包含电子设备的电缆供电。 这很可能不会在您的应用中使用。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr
    感谢您的答复。
    还有一点、我真的不明白如何使用 TPS25751D 的端子、因此请告知我。
    我附上了我们目前正在开发的应用设备的原理图。
    应用的设备仅在灌电流中使用。
    在这种情况下、是否可以将 TPS25751D's VBUS 端子保持开路状态而不将其连接到图中所示的任何引脚?
    另外、当它仅用作接收器时、我应该考虑流入 PP5V 端子的电流大小?

    对于给您带来的不便、我们深表歉意、但感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr
    您可以看看图8-11。 电源在 TPS25751D 数据表中、内部运算放大器的电源描述为由 VBUS 引脚供电。
    如果是、这是否意味着、如果 VBUS 保持开路、将不再为内部运算放大器供电?
    如果是、我应该将其连接到 VBUS_IN 而不是将 VBUS 终端保持断开状态吗?
    即使在阅读完产品说明书之后、也很难理解。 :-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:  

    • 对于仅受电方应用、应将 VBUS_IN 引脚23、24、25连接到 VBUS 引脚32、33。  
    • 您还可以在仅接收应用中将 PP5V 连接到 GND。  
    • 有关 PP5V 泄漏电流、请参阅数据表中的表6.8:  

    请参阅以下 E2E、了解如何设计纯接收 USB-C PD 端口: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/988215/faq-tps25750-how-do-i-create-a-sink-only-usb-c-pd-port-to-replace-a-legacy-barrel-jack-connector

    此外、请随时参阅 用户指南中的 TPS25751 EVM 原理图。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aya Khedr

    非常感谢您的回答。
    谢谢您、我终于理解了。
    我期待与您合作。