This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:支持零电压充电和基于温度的充电

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ27Z746, TPS25751, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356032/bq25713-support-for-zero-volt-charging-and-temperature-based-charging

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ27Z746TPS25751BQ40Z50-R2

您好!

我正在使用系统负载为80W、PD DRP (灌电压20V 5A、拉电流5V 3A)、NVDC 电源路径、零电压充电和 JEITA 充电的便携式扬声器。 下面看一下 TPS25751、BQ25713和 BQ27Z746。

BQ25713的数据表参考了预充电规范、但未参考零电压充电。 我似乎找不到符合这些要求的组件组合。

是否也可以通过 TPS25751使用 BQ25713实现 JEITA 充电曲线? 似乎是 PD 控制器完全负责充电控制器寄存器。 是否有办法通过 TPS25751写入 BQ25713并更新 CC 和 CV 值、以实现基于温度的充电?

请告诉我是否有适合我的应用的更好器件选择。

其他设计参数:

必须支持锂离子和 LFP 化学物质

支持1至3芯串联电池配置(BQ27Z746和 BQ40Z50-R2分别用于1芯和2芯以上)。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    [报价 userid=273001" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356032/bq25713-support-for-zero-volt-charging-and-temperature-based-charging BQ25713的数据表引用了预充电规范、但未引用零电压充电。 我似乎找不到满足这些要求的组件组合。

    我建议参考第节 7.3.15零电压充电(ZVCHG)  产品说明书的详细信息、请参阅 BQ27Z746产品说明书

    [quote userid="273001" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356032/bq25713-support-for-zero-volt-charging-and-temperature-based-charging 是否还可以通过 TPS25751实现具有 BQ25713的 JEITA 充电配置文件? 似乎是 PD 控制器完全负责充电控制器寄存器。 是否有办法通过 TPS25751写入 BQ25713并更新 CC 和 CV 值、以实现基于温度的充电?

    这是 TPS25751团队需要回答的问题、因此如果您有更多相关问题、我建议与他们联系。  在 TRM 中、我们介绍了如何向 PD 器件写入4CC 命令来更新这些寄存器: TPS25751 TRM

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    您表明 ZVCHG 比电池充电控制器更受电池保护 IC 控制? 这是因为电池组上的电池保护 FET 需要打开、才能开始充电。

    那么、我的假设是否正确、如果电池组本身支持零电压充电、那么 BQ25713能够为电量严重耗尽的电池组充电?

    亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    我的假设是否正确,如果电池组本身支持零电压充电,BQ25713将能够为电量严重耗尽的电池组充电?

    是的、这是正确的。

    此致、

    克里斯蒂安