This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:LM338T 并行配置

Guru**** 2592330 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356388/lm338-lm338t-parallel-configuration

器件型号:LM338

我想使用28V 输入电压运行3个 LM338 12V 稳压器。

我可能从中提取~12A、并考虑制作3个独立的12V 网、但更希望采用这样的设置来整合一切。

很明显、LM307已过时、但这个设计是否可行?

下面是来自 LM338数据表的图30。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您可以并联 LDO、我们最近发布了详细说明如何使用镇流电阻器执行此操作的综合文献(如果您感兴趣、可以访问下面的链接)。  该应用电路使用使用运算放大器和镇流电阻器的并联 LDO 的组合(这也很好)。  这里的主要考虑因素是运算放大器的稳定性分析和选择镇流电阻器。  但在我们执行上述任何操作之前、您是否考虑过此系统的热管理? 如果每个 LDO 负载均分、则每个 LDO 将消耗将近50W 的功率、其中甚至10%的功率对于线性稳压器来说可能过高。  如果您已经解决了热管理问题、那么我们可以在中更深入地讨论如何设计该解决方案、否则、我强烈建议使用开关转换器(我们在这里有很多选项、如果您愿意、我可以将该 E2E 主题路由到开关转换器团队)。  如果您需要系统中 LDO 的性能(并且不能承受开关转换器的噪声)、那么您还可以将28V 降压到大约15V (或足够满足压降和余量要求)、然后我们可以并联 LDO 来为您提供干净、 在所需的任何电流下都能很好地调节输出电压。

    新版并联 LDO 白皮书(仅使用镇流电阻器)

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva093/sbva093.pdf

    https://www.ti.com/lit/wp/sbva100/sbva100.pdf

    https://www.ti.com/tool/PARALLEL-LDO-CALC

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、解决了散热问题。 (风扇和散热器-尽管15V 中间稳压器是一个有趣的想法)。

    但是、我想知道上面的电路、运算放大器是如何为前2个稳压器设置 ADJ (电压)的、以及当 LM307停产时、您会建议哪个/如果有任何运算放大器。

    我当时正在想模拟公司的 LT1494。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    好的、感谢您的确认。  让我们继续看看并联 LDO 设计。

    我们的产品系列中有运算放大器选项、它们是您的理想选择。  我可以联系运算放大器团队、索要 LM307的现代替代产品。  我还没有写有关使用运算放大器的并联 LDO 的白皮书、但这是我们正在努力解决的问题、如果您需要运算放大器、我将为您的设计提供指导。 在我的工作中、我注意到配置为积分器的运算放大器(因此、从 Vin-到 OUT 的单个电容器)足以补偿新的前馈环路。  如果运算放大器上有寄生电容负载、您可能需要在运算放大器和 ADJ 引脚之间串联 Riso。

    您需要对输出有何容差?  除了电压和放大器(如 PSRR、噪声等)、您有其他任何特定的关键要求吗?  您是否预计会出现瞬变、或者系统是否相对直流?  您可能不需要运算放大器和镇流电阻器就足够了、但这取决于您的其他系统要求。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    没有其他硬性要求。

    容差可能是+/- 500mV 左右。

    我采用上述电路设置来使用模拟运算放大器进行测试、它实际上看上去确实不错。

    我目前无法测试高电流、但我只是想让您知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我无法评论模拟运算放大器、但如果您的测试结果看上去不错、那么您可能无需更改任何内容。  凭借+/- 500mV 的容差、您可能需要运算放大器解决方案(而不是全镇流电阻器选项)、以便我保留该电路。  确保适当调整镇流器和电流检测电阻器的大小(查看其数据表中的电阻器降额曲线)。  在这些值和电流下、如果您预计它们的结温远超过70C、那么您可能需要0805或1210尺寸的电阻器。  

    谢谢。

    斯蒂芬