主题中讨论的其他器件:LM5145、 CSD19531Q5A、 LM25148
您好!
我在获取电路板设计原理图方面需要帮助。
有人能帮我吗?
我需要尽快
谢谢
e2e.ti.com/.../8154.schematic.pdf
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在获取电路板设计原理图方面需要帮助。
有人能帮我吗?
我需要尽快
谢谢
e2e.ti.com/.../8154.schematic.pdf
尊敬的 Bob:
很抱歉耽误你的时间。
以下是一些评论:
此致、
时间
LM5145RGYR、请参阅 https://www.ti.com/product/LM5145#order-quality
您可以使用 Murata 的工具在给定电压下检查陶瓷的有效电容: https://ds.murata.co.jp/simsurfing/mlcc.html?lcid=en-us&jis=false
以下是室温下22uF/25V/1210/X7R 放大器的曲线图:

您好, Timothy Hegarty
我想、考虑到未来使用 LM5146是合理的、因为我认为没有任何理由选择 LM5145而不是46。
其次、我需要知道为什么必须为高侧和低侧选择不同的 MOSFET。 您能帮助我理解吗?
我在 Webench 中注意到它们是不同的。
我想使用低成本 MOSFET、但如果我使用高侧 CSD19531Q5A、Webench 建议使用 SUM90N10-8M2P-E3。 这款 MOSFET 不仅价格昂贵、而且封装也不同。
我曾尝试使用 NexFET 选择器工具、但我不太明白。 它具有与可用视频不同的 GUI。
我使用的输出电容器是 来自 TDK 的 C3216X5R1V226M160AC。
我知道了您对其有效电容的看法。
您能为它提供一些解决方案吗?
我在 Webench 进行了检查。 它会更改电容值、
8.4V = 22 μ F
12.6V = 2个22uF
16.8V = 3x10uF
谢谢
尊敬的 Bob:
因此、LM5145的成本较低、这是一个建议。 它们是引脚对引脚兼容的、因此您可以在将来根据需要进行更改。
就 MOSFET 而言、高侧 FET 具有所有的开关损耗、因此可以实现更高的 Rdson (更低的电容)。 低侧 FET 是以导通损耗为主的、尤其是在高降压比下、因此可以降低 Rdson。 我会使用5 x 6mm MOSFET -查看 LM5146 EVM、它是一款12V/8A/400kHz 设计(符合您的规格)。
LM5146快速入门计算器将对您的设计非常有帮助-请完成设计并将其发送审核。
--
时间
您好, Timothy Hegarty
我根据要求添加了这些值、以及我在电路中已经使用的一些值。 例如、补偿电路。
我不知道您可能调整极点和零点的情况。
我有不同的电池电源、因此我选择的最小电压需考虑电池节数较少的情况、而标称电压/最大电压需考虑电池数较多的情况。
我将电流限制设置为12A、我想该值是25A。
现在、这是个棘手的问题、因为输出将发生变化、即8.4V/12.6V/16.8V
我附上了各种输出的所有工作表。 "你看,我知道你是谁。"
我将使用您会建议的最终帐单 BOM。
e2e.ti.com/.../16.8V.xlsme2e.ti.com/.../12.6V.xlsme2e.ti.com/.../8.4v.xlsm
最后、如果这是您的电子邮件、我在您的终端 TI 客户支持处还有另一个请求待处理。 如果是你的,请确认我。
Tim.Hegarty@ti.com
谢谢
您好, Timothy Hegarty
是否有关于上述消息的任何反馈?
请告诉我,
我必须对该板做最后确定以便进行布局审查。
谢谢
我找到了布局。 以下是一些评论:
您好, Timothy Hegarty
立即查看 PLZ。 
您好, Timothy Hegarty
我已向您发送一封电子邮件、请求对该设计进行布局审核。
我知道,如果你有任何需要,请告诉我。
此外、
我需要一些与降压转换器相关的指南、以便在未来设计中继续了解。
我实际上设计了很多降压/升压转换器、从设计的角度来看、我觉得缺少很多方面。
最后但同样重要的是、
其中我可以了解以下内容。
1:补偿电路、
2:极点和 零点放置
3:交叉频率
4:输入/输出电容器选择
我查看了数据表。 有一些方程。
设计基于 TI 的降压转换器时、是否遵循一些经验法则。
感谢您的全力帮助。
我真的很感激。
您好, Timothy Hegarty
PLZ 确认我,如果你能够在电子邮件中找到 layot 文件。
如果您能在下周之前给我一些反馈、那将非常好。
谢谢
您好, Timothy Hegarty
如果您今天能向我提供反馈、那会很好。
我的生产周期有点晚了。
谢谢
尊敬的 Bob:
以下是查看"电压限制器 V1"后的一些注释:
时间
您好, Timothy Hegarty
感谢您的反馈。
我将根据所有这些宝贵的建议更新 LM5146的设计。
这让我的概念变得清晰许多。
我需要一个最后的请求,如果你可以帮助我的 PLZ。
它关于 LM25148。
您提到我应该使用不同尺寸的检测电阻。
您能帮助我为以下参数填写此 CAL 吗?
1:优先考虑的小尺寸电感器和电路板尺寸
2:输入电压10至36V
3:输出电压7.4V 15A
此外、还应尽量减小元件的高度。 驱动高度以及所有参数的主要元件是电感器。
我曾尝试跟进 WEBENCH 和其他建议、但由于电路板尺寸的原因、我无法接受
e2e.ti.com/.../LM5148_2D00_LM25148-Quickstart-Calculator_5F00_rev2.xlsm
webench.ti.com/.../103
尊敬的 Bob:
LM25148的现有情况看起来非常好。 只需将分流器降至3mΩ、就可以在满载到电流限制之间留出一定的裕度。 我们通常建议使用125-150%、因此甚至可将其放入2mΩ。 此外、您可以使用2.2uH 电感器、这是标准值-请查看 Coilcraft XGL 系列电感器。 mΩ 使用陶瓷电容器、输出电容器 ESR 应该为几 μ F。
如果您需要进一步的支持、我建议为 LM25148单独提交 E2E、然后由负责的工程师进行回复。
此致、
时间