This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:器件规格

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208606/tps65130-device-specification

器件型号:TPS65130

大家好、

我对修订版本 B 中的更改有两个问题、 D 到 Rev. E。  

-将 ESD HBM 规格从"±2000"更改为"±1000"

改为1kV 的原因是什么? 2kV 是 A 拼写错误?

•将第8.2.2.1.1节说明中的文本字符串从"...将分压器电流设置为5 μA 或更大"更改为
"...要将5 µA 的分压器电流设置为10 µA "。

如果我将分压器电流设置为10uA 以上、它会影响操作或可靠性吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirosugu:

    1. -将 ESD HBM 规格从"±2000"更改为"±1000"

    这一变更的历史背景是、我们的产品线进行了一些资质认证测试、发现器件仅通过了1KV 测试。 因此、我们更改了数据表以反映正确的规格。

    2. •将第8.2.2.1.1节说明中的文本字符串从"...将分压器电流设置为5 μA 或更高的值"更改为 "...将5 µA 处的分压器电流设置为10 µA "

    建议将分压器电流设置在5uA 至10uA 的范围内、以避免可能影响环路稳定性的风险。

    Br

    帕特里克