This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:电流检测电阻器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208648/bq25730-current-sens-resistor

器件型号:BQ25730

您好!

考虑到我预计应用中的电流低于1A、我是否可以将电流检测电阻的值更大一些而不是10/5m Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sergey:

    是的、您可以输入其他电流感应值。 请记住降低电流读数。 例如、 具有1A 导通电流的40m Ω 电流检测具有40mV 压降、假设电流检测为10m Ω、充电器将报告4A。 电流读数除以4就是实际电流。  

    此致、

    虎