This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:PDSG 和 DSG 在睡眠状态期间的状态、以防止连接时产生火花

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207912/bq76942-state-of-pdsg-and-dsg-during-sleep-state-in-order-to-prevent-spark-upon-connection

器件型号:BQ76942

我正在使用 没有 uC (在独立模式下使用 BQ)的可拆卸电池产品、并根据数据表中给出的状态转换图考虑应该选择哪些选项。

在 SLEEP 模式下、DSG 引脚由电荷泵或源极跟随器模式驱动、因此无论我做什么、都会被驱动、以便它在导通

连接到负载时(输入端的确有大容量电容器)、电池处于睡眠模式时、有什么方法可以防止连接火花? 睡眠模式是否适用于热插拔应用?

这是一个 PDSG 功能、 但是、在数据表或技术参考手册中、我找不到一个直接的答案来说明 这些引脚在睡眠模式下的状态以及使用该引脚从睡眠模式转换到正常模式期间发生的情况-如果 DSG 被禁用、则在从睡眠模式唤醒期间利用 PDSG 没有意义 已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="539511" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1207912/bq76942-state-of-pdsg-and-dsg-during-sleep-state-in-order-to-prevent-spark-upon-connection ]电池处于睡眠模式时、有什么方法可以防止连接时产生火花? 睡眠模式是否适用于热插拔应用程序?

    睡眠模式对此没有影响。 预放电功能有助于在器件从睡眠模式转换到正常模式时减小浪涌电流。

    Unknown 说:
    如果 DSG 已经连接,从睡眠模式唤醒期间没有任何点可以利用 PDSG。

    如果启用了 PDSG、则它们不会同时打开。 请见下方。



    要在从睡眠模式转换到正常模式时查看 DSG 和 PDSG 引脚的状态、可以探测引脚。 您可能会在 DSG 引脚中看到更大的瞬变。

    此致、
    何塞·库索


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。

    1.)  将 CHG FET 关断并使 DSG 保持在源极跟随器(VIN=BAT)中、这意味着 VOUT 引脚电压将出现在电池包的输出端。  在 BQ 处于睡眠模式时、如果将该电池组连接到数十 uF 的电容、可以怎样防止火花? 会有非常大的电流流过 CHG FET 的体二极管、然后流过 DSG FET、DSG FET 将在线性区 被建模为电阻器。 这里的思路是、欧姆区域中 MOSFET RDS 的电阻足够高、不会 在与外部大容量电容连接时引起火花和过流触发?

    2.)下图所示的电容器将在睡眠模式下充电至 BAT 电压。 是否可以省略这些参数、以避免较小的电容器在连接时放电到较大的电容器中且电流峰值非常高? 移除它们是否会影响 BQ 性能?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    当 BQ 处于睡眠模式时将此电池组连接到数十 uF 电容时,如何防止火花?

    为了减小浪涌电流、可以使用 PDSG 功能。 基本上、(如果正确配置) DSG FET 将保持关闭状态、直到满足 PDSG 停止条件。 有关此内容的更多信息、请参阅部分  5.2.3.2.2 PREDISCHARGE 模式 摘自 TRM。

    是否可以省略它们以避免较小的电容器放电成较大的电容器,并在连接时达到非常高的电流峰值?

    电容器的功率损耗。  这些电容用于 ESD 保护。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    要降低浪涌电流,可以使用 PDSG 功能。 基本上、(如果正确配置) DSG FET 将保持关闭状态、直到满足 PDSG 停止条件。 有关此内容的更多信息、请参阅部分  5.2.3.2.2 PREDISCHARGE 模式 来自 TRM [/报价]

    为此、我需要启用 PDSG、并设置 LD 引脚处的电压上升到电池组顶部电压的可编程差值范围内?  

    我没有获得 IF ROM 数据表、但如果启用了 PDSG ( 设置:FET:FET 选项[PDSG_EN] )并且关闭 DSG 的标准不满足、即使 BQ 处于休眠状态、DSG 引脚也会关闭?

    除此之外、如果启用了 PDSG、BQ 处于 NORMAL 模式、DSG 导通、情况下的行为将是怎样的(因为无论时间差还是电压差、 然后它按照数据表的11.5.2所述关闭)、然后 BQ 检测到的电流低于  电源:睡眠:睡眠电流、  BQ 现在处于睡眠阶段。 这是否"重置了"PDSG/DSG 状态- DSG 现在是否关闭、PDSG 是否打开并等待标准满足? 或者 从 DEEPSLEEP 或 SHUTDOWN 状态转换时 BQ 仅执行 PDSG--> DSG 转换?

    感谢您的帮助、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    为实现此功能,我需要启用 PDSG 并设置 LD 引脚的电压上升至电池组顶部电压的可编程增量内?  [/报价]

    是、中必须设置 PDSG 位 设置: FET:FET 选项:PDSG_EN。  有两种使用预放电 FET 的方法。

    1 -一个是 设置  设置:FET:预放电超时 延迟 ,  它基本上用于设置 PDSG FET 导通的预放电持续时间。

    另一种方法是将  设置:FET:预放电超时  此时不存在超时。 满足电压条件时退出预放电模式。

    您可以探测 PDSG 和 DSG 引脚以测试这些功能。

    即使 BQ 处于休眠状态,DSG 引脚也会关闭?

    当 PREDISCHARGE 模式被激活时、器件将保持在此模式下、直到达到超时(上面的编号1-)、或 LD 引脚上的电压上升到电池组顶部电压(上面的编号2-)的可编程差值以内。


    希望这将澄清一些疑问。 请见下方。

    请注意 PDSG (黄色)如何仅在退出预放电模式时导通。  



    如果预放电超时设置为零且设置了 PDSG_EN、则 DSG FET 将保持关断、PDSG FET 将保持导通、直到施加放电/充电电流。  

    希望这清除了一些疑虑!

    此致、
    何塞·库索



    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的答复。

    我有最后一件事不清楚,我在上一次答复的最后一节稍作回顾。  

    启用 PDSG 后、 S 设置:  FET:FET 选项:PDSG_EN、  DSG 开启、电流降至低于  设置:FET:预放电超时, BQ 会进入睡眠模式 、并通过电荷泵或源极跟随器驱动 DSG。

    那么、PDSG 导通、DSG 在源跟随器中导通吗?  

    当 DSG 从源极跟随器模式转换到开启模式时、PDSG 是否如您所述处于活动状态、或者 DSG 是否需要如数据表中所述关闭?

    如果是晚一点、那么当 BQ 在独立模式下使用时、睡眠状态并不真正适合可移除应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Predrag、

    启用 PDSG 后、 S 设置:  FET:FET 选项:PDSG_EN、  DSG 开启、电流降至低于  设置:FET:预放电超时, BQ 会进入睡眠模式 、并通过电荷泵或源极跟随器驱动 DSG。

    那么、PDSG 导通、DSG 在源跟随器中导通吗?  

    [/报价]

    如果启用了源极跟随器、则 DSG FET 将在 SLEEP 模式下保持关闭状态、除非存在放电/充电电流。 假设添加负载、DSG FET 将开启、但当负载移除时、DSG FET 将关闭以节省电力(这是源极跟随器的功能)。

    当 DSG 从源极跟随器模式转换为开启模式时,PDSG 是否如您所述处于活动状态,或者 DSG 是否需要按照数据表中所述关闭?

    这是典型的 PDSG - DSG 转换。 请注意、如果启用源极跟随器模式、DSG FET 最终将关闭。 我只是没有在这里捕获它。  



    在 DSG FET 转换到源极跟随器模式时、PDSG FET 将关断。

    此致、
    何塞·库索

    [/quote]