This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:关于 BQ35100应用的一些问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208832/bq35100-some-question-about-the-application-of-bq35100

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好、TI 团队、

我们打算使用 BQ35100来测量 基于550mA 锂离子电池的电池容量、工作电流分别为(7~30uA)和(100~300uA)。 您能帮助确认 此电量监测计是否 合适吗? 如果不是、您能为我们的申请提供一些更好的建议吗?

此外、我们还需要确认化学 ID 设置是否需要 EV2300或 EV2400之类的特殊适配器? 或者我们能否使用 MCU 的 I2C 直接对其进行设置?

谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina:

    您能否分享您打算使用的电池的数据表或电池规格? BQ35100是一种专为不可充电电池设计的主电池电量监测计。

    如果您在 ACC 或 EOS 模式下使用它、您将无需化学 ID 上传、因此您可以在 MCU 上完成所有设置、但我们建议您使用 EV2400进行调试和 golden 文件创建。 如果您计划使用 SOH 模式、则需要通过 EV2400上传正确的化学 ID。

    EOS 还可以使用化学 ID 根据化学 ID 中的 Ra 表估算 SOH、但这通常不太准确、不建议这样做。

    此致、

    怀亚特·凯勒