请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ35100 主题中讨论的其他器件: EV2400
您好、TI 团队、
我们打算使用 BQ35100来测量 基于550mA 锂离子电池的电池容量、工作电流分别为(7~30uA)和(100~300uA)。 您能帮助确认 此电量监测计是否 合适吗? 如果不是、您能为我们的申请提供一些更好的建议吗?
此外、我们还需要确认化学 ID 设置是否需要 EV2300或 EV2400之类的特殊适配器? 或者我们能否使用 MCU 的 I2C 直接对其进行设置?
谢谢。
此致