This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:PMIC TPS6594电源发生故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM, TPS6594EVM, TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203869/tps6594-q1-pmic-tps6594-power-supply-failed

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TDA4VMTPS6594EVMTPS22965-Q1

您好!

  我们最近在定制电路板上发现了故障情况。 我们的主控制器是 TDA4VM。

   PMIC 上输出引脚 VOUT_LDO3的电压(TPS65941212RWERQ1) 偶尔会降至0V。 INT 引脚为低电平、而其他电源引脚可以提供正常电压。

   这是波形的图像、 VOUT_LDO3的电压恢复正常(0.8V)。

  由于 TDA4无法获得正确的电源、我们无法通过 I2C 读取寄存器进行调试、如何通过硬件或软件方法进行调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INT 引脚为低电平,而其它电源引脚可以提供正常电压。

    PMIC 是否完成上电序列? nRSTOUT 是否变为高电平并保持高电平?

    您能否提供同时启用 TPS65941111 BUCK1_2_3_4和 TPS65941212 LDO3的示波器捕获?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMIC 是否完成上电序列? nRSTOUT 是否变为高电平并保持高电平?

       PMIC 完成供电序列、TDA4会运行一段时间、  nRSTOUT 保持高电平。

    您能否提供同时启用 TPS65941111 BUCK1_2_3_4和 TPS65941212 LDO3的示波器捕获?  

       重复出现故障条件并不容易。 我得到了正常的上电序列波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMIC 完成加电序列,TDA4运行了一段时间。  nRSTOUT 保持高电平[/报价]

    这意味着 PMIC 正确上电、而在 TDA4运行期间、PMIC 会对系统级故障作出反应。 如果 LDO3电压突然下降超过50mV、则会导致将 PMIC 发送到仅 MCU 模式时出现故障。 在仅 MCU 模式下、一些电源轨保持启用状态。  

    如果在电路板上暴露 I2C 线路、连接 TPS6594EVM 将允许您使用我们的 GUI 读取寄存器并识别故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还发现发生故障情况时、PMIC 上的 LDO3和 VCCA 上的波形跳跃。

    该波为 LDO3、VCCA 上将出现几乎相同的波。

    在保持故障状态一天之后、PMIC 会进入另一种状态、在该状态下、只有 VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 具有电压输出(1.8V)、而其他 Vout 引脚会变为低电平。

    但在电路板断电和上电后、有线波消失了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还发现发生故障情况时、PMIC 上的 LDO3和 VCCA 上的波形跳跃。

    该波为 LDO3、VCCA 上将出现几乎相同的波。

    在保持故障状态一天之后、PMIC 会进入另一种状态、在该状态下、只有 VOUT_LDOVINT 和 VOUT_LDOVRTC 具有电压输出(1.8V)、而其他 Vout 引脚会变为低电平。

    但主芯片(TDA4)在掉电上电后运行良好。

     偶尔也会出现画面中的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是相当大的噪声。 如果 LDO3遇到如此大的噪声、则很可能是其中一些 VCCA 出现了类似的情况。 当 PMIC 处于仅 MCU 状态时、您有什么方式可以与它进行通信? 您是否有方法连接到 I2C 线路并读取 PMIC 的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    这是虹膜。 问题来自我的客户、这与我昨天讨论过的问题相同。 您是否是指 LDO3噪声可以将 PIMIC 设置为仅 MCU 模式?  

    对于仅 MCU 模式、我有两个问题:

    哪些电源轨被启用、哪些电源轨被禁用? 此模式是否会导致 TDA4无法正常工作?

    2.我们可以读取哪个寄存器位来检查它是否进入仅 MCU 模式?

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iris 和 BugMaker、

    Mike 从办公室到星期二都不在办公室。 同时、我可以回答您的一些问题。

    是的、LDO3上超过50mV 的突然压降会导致 PMIC 发送到仅 MCU 模式时出现故障。

    1.在 用户指南的"电源连接"图中、将在仅 MCU 模式下保持启用状态的电源轨以绿色显示。  它们是:BUCK4上的 VDD_MCU_0V85、LDO2上的 VDD_MCUIO_1V8、TPS65941212-Q1上 LDO4上的 VDA_MCU_1V8以及 TPS22965-Q1上的 VDD_MCUIO_3V3。 如果 I2C_7触发条件为高电平、则 DDR 电源和控制信号也将保持启用状态。  

    2.如果器件由于 LDO3下降而达到了仅 MCU 模式,则将触发 INT_FSM_ERR 寄存器中的中断 SOC_PWR_ERR_INT。

    此致、
    梅根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    对此进行跟进...

    虽然 LDO3噪声可能很大、但持续的时间很短。 显著短于 OV/OV/DAC UV 监控器的抗尖峰脉冲时间。 客户是否能够在 nINT 信号变为低电平之前提供 LDO3的示波器捕获?  

    此模式是否会导致 TDA4无法正常工作?

    在仅 MCU 模式下、处理器的部分不加电。 请参阅 PDN-0B 用户指南的第6.3.7节、了解 TO_MCU 序列以及开启或关闭的电源轨。 这将取决于 I2C_7 FSM 触发位的设置。