This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于小型锂离子/锂聚合物电池的监测计

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208668/gauge-for-small-liion-lipo-battery

主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

你好

我目前正在评估一些电池电量监测计、但在您的网站上找到一些电量监测计时遇到问题。

问题是、我们将使用容量小于100mA 十六进制的锂离子或锂聚合物电池 但是您的网站上的搜索筛选器从100mA 十六进制开始
没有可用的资源吗?

此致、
塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    在如此低的容量下、监测计的电流消耗与容量成比例。 低电流下的电流测量精度也较低、因为噪声振幅在所有电流下都保持不变。 因此、我们建议最小容量为100mA 十六进制 您可以使用 bq27z561、但我怀疑工具中的某些配置设置会被人为地限制、要求最小100mA