This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:并行配置信息请求

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205863/tps7h1101a-sp-parallel-configuration-info-request

器件型号:TPS7H1101A-SP

是否有有关并行操作的更多信息?
是否为并行操作配置了 TPS7H1101A_DesignCalculator.xlsx 的 Excel 工作表版本?
我不太清楚如何为电流限制选择 RCL。
我想将电流限制设置为4A (每个 LDO 为2A)并启用折返。

提前感谢、
菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    没有 Excel 计算器可以帮助解决此问题。   我将考虑在当前计算器中添加另一个选项卡、以便在将来对此提供帮助。

    不幸的是、我认为不可能在折返模式下运行并行配置。  

    本质上而言、在并联配置中、两个 LDO 都持续在电流限制下运行。  一个 LDO 的 ICS 电流通过另一个 LDO 的 Ipcl 定义电流限制、反之亦然。  它们能够很好地共享电流。

    我还没有通过并联配置实现电流限制。  因此、我将与设计人员讨论我的分析、确保没有遗漏任何内容。

    我会做一些额外的研究、并在1-2天内与您联系。

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wade、

    感谢您的提示回复。 我将等待 您提供进一步的信息。  

    此致、  
    科斯塔·菲利佩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    只是想让您知道这仍然是一个有效的请求。 很遗憾、需要多一点时间从设计团队那里获得反馈。

    我将在获得信息后立即更新。  

    谢谢。

    此致、

    韦德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    不用担心。 感谢您及时向我通报最新情况。

    此致、
    科斯塔·菲利佩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Filipe、

    我能够做一些实验来帮助更好地理解这一点。

    首先、折返模式无法通过并行配置实现。  这是因为 PCL 引脚是通过 Rcl 驱动电流的源。  PCL 具有一个为 VFB 的电流源、因此没有电流负载、意味着 VCS 最大电压将为 VFB ~0.605mV。  因此、当器件被加载时、CS 引脚上的电压将从这个最大值下降。

    禁用折返并进入恒流模式的阈值是 VFB 的~90%、因此为~544mV。   因此、无法在这一狭窄的区域内运行。  此外、一个或另一个进入折返、而另一个则不进入折返状态、这会造成共享问题。

    并联配置的电流限制而言、这一点很重要。  本质上、当 VCS 由于不再适当偏置且其电压小于~300mV 而无法再灌入额外电流时、会触发电流限制。

    这比较方便、因为该300mV 可视为 VFB 的1/2。

    两个有效并联的 Rcl 电阻器将变为1/2 Rcl。   公式中的两个1/2s 抵消、用于限制并行配置的电流的公式实际上与单个单元相同。  希望这是有道理的。

    通过使用 TPS7H1101A_Calculator、我在每个桥臂上测试了具有7.13k Ω Rcl 的配置。

    计算器显示最小 ILIM 为3.86、4.45和5.56A (最小值、标称值、最大值)

    测试配置显示其电流限制几乎正好为4A。

    CS 引脚无法再灌入额外电流时的电压并非指定参数。  因此、明智的做法是保留一些裕度并确定系统特性、以确保在各种环境条件下按预期运行。

    如果您的问题得到了解答、请点击这个已解决的我的问题。
    此致、
    韦德