This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:从不使用 SPI 是否可接受?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208158/tps65988-is-never-using-spi-acceptable

器件型号:TPS65988

晚上好!

我将考虑在应用中使用 TPS65988。 从阅读数据表和 EVM 用户指南来看、似乎建议可以通过 SPI (带闪存)或 I2C 等效配置该器件。 我见过几个与此非常相似的主题、但却找不到明确表示不需要 SPI 的主题、甚至是第一次。

我想确认:只能通过 I2C 配置器件、绝不能通过 SPI 加载任何内容、这样是否可以? 即、从 TI GUI 生成的二进制文件中不需要任何特殊内容? 或者它是否需要第一次通过 SPI 从 GUI 加载二进制文件、然后可以使用 I2C 进行配置/修补?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系!

    是的、正确、您可以为 TPS65988配置 I2C (EC/MCU) SPI 闪存。 我建议查看以下文档: https://www.ti.com/lit/an/slvae21a/slvae21a.pdf?ts = 1679439036265&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65988

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不想使用 GUI、我们有一组默认配置、可以在数据表中提到使用。 它们非常有限、不能为您提供太多的灵活性。 大多数客户将使用 GUI 生成二进制/C 阵列、然后从 SPI 或 I2C 主机将配置加载到 PD 控制器。 我只是想澄清一点、您可能需要 GUI、但不需要使用 SPI 闪存。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya、很高兴知道。 简单地说明一下您链接的文档、它显示"本文档中列出的指令和代码片段仅适用于此器件的 DX (例如 DH)型号。"。 (例如:DH)在这里意味着什么? 文档是否适用于 DH 以及 DX?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是指我们拥有的不同器件、包括 TPS65988 DH/DJ/DK。 DX 不是一个特别的器件;X 只是 H、J 或 K 的变量。我希望这是有意义的。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Aya、是的、这是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!