晚上好!
我将考虑在应用中使用 TPS65988。 从阅读数据表和 EVM 用户指南来看、似乎建议可以通过 SPI (带闪存)或 I2C 等效配置该器件。 我见过几个与此非常相似的主题、但却找不到明确表示不需要 SPI 的主题、甚至是第一次。
我想确认:只能通过 I2C 配置器件、绝不能通过 SPI 加载任何内容、这样是否可以? 即、从 TI GUI 生成的二进制文件中不需要任何特殊内容? 或者它是否需要第一次通过 SPI 从 GUI 加载二进制文件、然后可以使用 I2C 进行配置/修补?
此致