This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:RLIM Rset 和 RPRETERM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208689/bq25122-rlim-rset-and-rpreterm

器件型号:BQ25122

大家好!

在以独立模式使用 BQ25122的情况下、如果将 ILIM、ISET 和 IPRETERM 连接到 GND、充电电流和输入电流限制是多少?

预充电电流如何、ISET 的百分比是多少?

谢谢

此致、

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    当 ILIM、ISET 或 IPRETERM 电阻器连接到 GND 时、会使用默认寄存器值作为配置的值。  对于 BQ25122、默认寄存器值为:

    - ICHG = 11 mA

    - ILIM = 50 mA

    - IPRETERM = 0.5 mA

    在这种情况下、预充电电流不表示为 ISET 的百分比。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳