This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:升压转换器为极大大容量电容器(4700uF)充电

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61045, TLV61046A, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208471/tlv61046a-boost-converter-to-charge-very-large-bulk-capacitor-4700uf

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61046、TPS61045

我希望使用  TLV61046ADBVR 为4700uF 的大容量电容器充电、以便触发具有6欧姆阻抗和最低9V 驱动电压要求(即1.5A 电流脉冲)的螺线管我注意到 TLV61046ADBVR 器件具有软启动功能和内置的电流限制、 但似乎不建议在输出端使用如此大的电容器。 有问题吗?

我的基本电路是锂电池输入(2.5 - 4V 范围)和10V 输出、以留出空间、满足电磁阀最小驱动要求。 负载断开和极低待机电流(低于1uA)非常重要、因为这是一款要求极长电池寿命的物联网产品、这也是该器件极具吸引力的原因。 我愿意接受别人推荐的其他器件。 我的电源无法提供超过2A 的峰值电流、因此我无法设计出能够瞬时提供电磁阀驱动脉冲的电路。 请确认我可以使用此器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    TLV61046A 适用于该应用。  

    它将进入短路保护状态、以将电流限制在200mA 以下。

    但其 IQ 为100uA、 且关断电流低于1uA。

    TPS61046几乎相同。

    TPS61045 在参数上适用、但 复杂一点。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fergus。 这很完美。 我们将试用 TLV61046A。

    此致
    托尼