This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:执行条件以及自校准和自学习的影响

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200088/bq27426-implementation-conditions-and-impact-of-self-calibration-and-self-learning

器件型号:BQ27426

关于自我校准和自我学习、需要提出以下问题。

1、打开自校准的条件是什么? 自校准将校准哪些数据? 在什么情况下需要实施自校准?

2、未实现自校准会产生什么影响?

3、能否手动关闭自校准? 如何操作?

4、开启自我学习的条件是什么? 通过自我学习会更新哪些寄存器? 在什么情况下应该实行自我学习?

5、如果不实行自学、会有什么影响?

6、是否可以手动关闭自学? 如何操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:电量监测计将在必要时在进入睡眠时执行此操作。 它将在内部短接 SRN/SRP 并测量库仑计数器偏移。 建议让电量监测计自动执行此操作、以避免随时间推移产生偏移漂移。

    #2:偏移误差将随时间推移而漂移,并导致库仑计数错误。

    #3:可以通过私有参数禁用它。

    #4-6:监测计将始终学习。 无法将其打开或关闭。 这是该算法固有的核心特性。 电量监测计将更新的主要参数为 Ra、QMax、Avg I/P Last run、V at Chg Term。 还有一些更新只会更新几次、例如 Update Status。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    是否需要对蓄电池进行完全充电和放电才能使自我学习生效?

    根据您的经验、从燃油表首次充电至首次自我学习更新期间、预计需要充电和放电多少轮?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、监测计无需充满电或放电。

    电量监测计可学习两个主要参数:QMax 和 Ra。

    QMax 需要至少进行两次 OCV 测量、期间导通的电荷会导致 DOD 变化0.35。 这可以在一个充电周期内完成、或者可能需要许多充电/放电周期。 它依赖于系统、因此无法提供通用答案。

    Ra "只"更新需要放电(瞬态效应减小后)、此时 DOD 变化足够大、能够跨越测量仪表存储 Ra 值的 DOD 点。 它将使用比例因子=新 Ra /旧 Ra 来缩放所有 Ra 条目。 这通常发生在第一次显著放电期间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    "0.35"是寄存器的值吗? 哪个寄存器?

    您如何理解"DOD 变化足以跨过 DOD 点"以及哪个寄存器值是 DOD 点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DOD = DOD0 (OCV)+消耗的电荷/Qmax。

    电量监测计报告 DOD0按16384缩放。 因此、DOD0 = 16384等于1.0。

    该电量监测计在各个 DOD 点存储电芯电阻。 Ra0-Ra7涵盖 DOD 0.0至0.78、Ra8-Ra14其余为1.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    除了 DOD 变化0.35、QMax 的更新条件是否需要足够的休眠时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QMax 要求电压稳定、这通常需要很长的休息时间。 在静置5小时后、它将强制进行 OCV 测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    #4-6:监测计将始终学习。 无法将其打开或关闭。 这是该算法固有的核心特性。 电量监测计将更新的主要参数为 Ra、QMax、Avg I/P Last run、V at Chg Term。 还有其他一些只更新几次,如更新状态。

    请帮助确认并改进表内容。

    #1 FuelGaugeIC 的自学功能改变了 DataMemory 中一些寄存器的值,请帮助确认" 是或否 "下表中的一列正确吗?
    #2请在"变更原因"栏中说明变更的原因。

    类别 子类 子类 ID 是或否 变更原因
    配置 安全 2
    充电温度 36
    放电 49
    寄存器 64
    电量监测 IT 配置 80
    电流阈值 81
    状态 82
    RA 表 Ra0 Ram 89
    化合物信息 化学物质数据 109
    校准 数据 104
    CC 校准 105
    电流 107
    安全 代码 109
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个表格看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dominik

    我们需要再次确认、CC Cal 中是否会发生变化以进行自我学习?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测量库仑计数器偏移时、电量监测计将更新校准等级。 这是唯一会改变的参数。