This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24560

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206789/bq24650-bq24560

器件型号:BQ24650

 尊敬的先生:  

我的 BQ24560电路无法正常工作、请帮助查看我的原理图并分享您的评论。 或任何可以与我分享的指导、都很棒! 谢谢。  

BRS

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    我注意到有几件事需要更改此原理图。

    1. TS 网络错误偏置。 通常、当热敏电阻与 R12并联时、我们建议使用 R11和 R12。 由于不存在热敏电阻、请将 TS 偏置在 VHTF 和 VLTF 之间。

    2.将 TERM_EN 拉至 VREF 或 GND,无电阻分压器。

    3、RX1不应接通或在原理图上有位置。 如果只有一个开漏开启、则会为每个 STATx 引脚提供一个下拉路径。

    4. MPPSET 计算不正确。 使用方程2,您设置的 MPPSET 电压大约为16.6KV(例如(499k/36+1)*1.2)。

    5.确认13.2V 充电调节电压。 所需的调节电压是多少?

    6.在感测电阻为1k 时、充电电流编程为40uA。 所需的充电电流是多少?

    7. REGN 电容器必须为1uF。

    8.输入电容可能对于您的充电电流来说太低了。 在数据表中、"对于典型的3A 至4A 充电电流、建议使用一个20-μF 电容。"

    9. BTST 电容器需要为0.1uF 或100nF、而不是100 pF。

    如何选择输出电容、充电电流和电感?

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请在下面找到我的回复!


    1.我不使用 NTC、请告诉我如何正确设置!


    2.明白了

    3。RX1在某些情况下、我可以使用一个 LED 而不是2个、无论如何我没有在那里放置电阻器

    4.我曾尝试测量 MPPT 引脚,读数是1.44V,从数据表高于1.2V,芯片应该工作正常

    5.我的电池是5S1P = 21V ,我的电源是24V

    6.让我稍后再进行测量

    7.是的,我已经改变了它

    8.输入电流使用22uF+0.1uF,电池使用电流0.1uF+22uF

    9.好的、我会更改它  

    10.没有充电电流,我没有看到高低侧信号出来,这就是为什么我需要你的指导帮助。

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!  

    我已经在 EVM 器件型号后面跟踪这些二极管和线圈。  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我之前说过、 请在 VHTF 和 VLTF 之间偏置 TS。

    4.您能否确认您的 MPPSET 电阻器?

    5.根据您的 FB 电阻器、您的最大充电电压为13.2V。这与您的5S1P 21V 电池不一致。 请调整您的电阻分压器。

    6.我们不支持此器件上如此低的充电电流。 您打算如何使用此器件?

    一般而言、我需要了解您的应用。 您要以40uA 的电流对21V 电池进行充电? 这种做法既不高效、也不受支持。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我的应用需要以21V 1.5A 电流为电池充电、

    4. VIN 到 MPPSet 的电阻= 499K、下拉= 36K、MPPSET 引脚的测量= 1.44V。

    5.我已将 VFB 电阻调整为 R25 =10K、R26 =1K、R27 =0R。

    6.我需要1.5A 充电电流。

    目前我有2个板,有22V 输出时没有电池插接,一旦电池插接它下降到18.XXV(电池端子电压)。   

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    我将以下部分用作电流感应电阻器。  

    0.02电阻、金属膜、1/4瓦、0.1%、轴向1206 WSLP1206R0200FEA Vishay

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    好消息是、TS 重新偏置后、充电器现在可以终止工作、但我确实需要您的帮助来修整充电电流。  

    1.将 VFB 网络从 R16 =100K、R17 =10K、R18 =500R 更改为  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    4. MPPSET 值应在17.8V 时触发。

    充电电压调节现在为22.1V。

    充电电流等于 40mV/Rsense 、如第8.3.3节所示。 如果您需要1.5A 的充电电流、则需要26.7m Ω 的感应电阻器。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    4.要设置 MPPSET、我现在要更改 R71 =36K、R44 = 100K、然后从引脚我现在可以测量17.45V、不是很好? 请说明。

    5.如果我想以21V 电压设定目标、我将更改 R16 = 82K、R17 = 9.1K、R18 = 10R。

    6、我已经串联使用了2x0.02R、确认它可以降低充电电流!  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    4.我认为对于如何设定 MPPSET 电压阈值及其功能存在误解。 如果您拉取足够的电流、最好是电池板的 MPPT 电流、电池板的输出将下降。 MPPSET 引脚将在充电器的 MPPSET 设置上调节电池板的输出。 您可以根据第8.3.2节中的公式2进行编程来设置 MPPSET。 目前、您已将输入阈值编程为1.632V、这不是很有效。

    5.是、但是请尝试使用具有相同比率的较大值的电阻器。 较低的电阻值可提供从电池漏电的路径。

    它们将生成1A 的充电电流。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  

    由于我使用的是适配器而不是面板、那么如何确保充电器的效率呢?  

    BRS

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    如果您使用适配器而不是面板、请将 MPPSET 引脚设置为控制器在充电时所需的最小电压。 至于效率、这要由您自己确定。 它涉及开关 FET、感应电阻器、电感器等的选择。 所有损耗都将影响系统的效率。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔