我的 BQ24560电路无法正常工作、请帮助查看我的原理图并分享您的评论。 或任何可以与我分享的指导、都很棒! 谢谢。
BRS
亨利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 BQ24560电路无法正常工作、请帮助查看我的原理图并分享您的评论。 或任何可以与我分享的指导、都很棒! 谢谢。
BRS
亨利
您好 Henry:
我注意到有几件事需要更改此原理图。
1. TS 网络错误偏置。 通常、当热敏电阻与 R12并联时、我们建议使用 R11和 R12。 由于不存在热敏电阻、请将 TS 偏置在 VHTF 和 VLTF 之间。
2.将 TERM_EN 拉至 VREF 或 GND,无电阻分压器。
3、RX1不应接通或在原理图上有位置。 如果只有一个开漏开启、则会为每个 STATx 引脚提供一个下拉路径。
4. MPPSET 计算不正确。 使用方程2,您设置的 MPPSET 电压大约为16.6KV(例如(499k/36+1)*1.2)。
5.确认13.2V 充电调节电压。 所需的调节电压是多少?
6.在感测电阻为1k 时、充电电流编程为40uA。 所需的充电电流是多少?
7. REGN 电容器必须为1uF。
8.输入电容可能对于您的充电电流来说太低了。 在数据表中、"对于典型的3A 至4A 充电电流、建议使用一个20-μF 电容。"
9. BTST 电容器需要为0.1uF 或100nF、而不是100 pF。
如何选择输出电容、充电电流和电感?
此致、
迈克·伊曼纽尔
Michael、您好!
请在下面找到我的回复!
1.我不使用 NTC、请告诉我如何正确设置!
2.明白了
3。RX1在某些情况下、我可以使用一个 LED 而不是2个、无论如何我没有在那里放置电阻器
4.我曾尝试测量 MPPT 引脚,读数是1.44V,从数据表高于1.2V,芯片应该工作正常
5.我的电池是5S1P = 21V ,我的电源是24V
6.让我稍后再进行测量
7.是的,我已经改变了它
8.输入电流使用22uF+0.1uF,电池使用电流0.1uF+22uF
9.好的、我会更改它
10.没有充电电流,我没有看到高低侧信号出来,这就是为什么我需要你的指导帮助。
BRS
亨利
您好!
1.我之前说过、 请在 VHTF 和 VLTF 之间偏置 TS。
4.您能否确认您的 MPPSET 电阻器?
5.根据您的 FB 电阻器、您的最大充电电压为13.2V。这与您的5S1P 21V 电池不一致。 请调整您的电阻分压器。
6.我们不支持此器件上如此低的充电电流。 您打算如何使用此器件?
一般而言、我需要了解您的应用。 您要以40uA 的电流对21V 电池进行充电? 这种做法既不高效、也不受支持。
此致、
迈克·伊曼纽尔
尊敬的 Mike:
我的应用需要以21V 1.5A 电流为电池充电、
4. VIN 到 MPPSet 的电阻= 499K、下拉= 36K、MPPSET 引脚的测量= 1.44V。
5.我已将 VFB 电阻调整为 R25 =10K、R26 =1K、R27 =0R。
6.我需要1.5A 充电电流。
目前我有2个板,有22V 输出时没有电池插接,一旦电池插接它下降到18.XXV(电池端子电压)。
BRS
亨利
尊敬的 Henry:
4.我认为对于如何设定 MPPSET 电压阈值及其功能存在误解。 如果您拉取足够的电流、最好是电池板的 MPPT 电流、电池板的输出将下降。 MPPSET 引脚将在充电器的 MPPSET 设置上调节电池板的输出。 您可以根据第8.3.2节中的公式2进行编程来设置 MPPSET。 目前、您已将输入阈值编程为1.632V、这不是很有效。
5.是、但是请尝试使用具有相同比率的较大值的电阻器。 较低的电阻值可提供从电池漏电的路径。
它们将生成1A 的充电电流。
此致、
迈克·伊曼纽尔