This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:推荐用于 DP2.0和 DP2.1的器件

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208779/tusb1044-recommended-device-for-dp2-0-and-dp2-1

器件型号:TUSB1044

大家好、

Type-C 规范:Display+ USB3.2_Gen2 + PD、集成 CPU 的多路复用器将发送两组 TX/RX 通道、由于线路长度问题需要挂起转接驱动器/ Re 计时器。

我推荐用于 DP1.4的 TUSB1044、您是否还有其他推荐用于 DP2.0和 DP2.1的器件?

谢谢

利利连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利利连

    我将通过一封直接电子邮件与我们的 USB PME 联系、共同回答关于 USB3/DP2.1转接驱动器解决方案的这个问题。

    谢谢

    大卫