This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:在 TSx NTC 中添加热敏保险丝

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208551/bq40z80-add-thermal-fuse-to-tsx-ntc

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们想在 TSx 引脚的10k NTC 上串联一个热保险丝、如附图所示。 热熔丝示例如下。

放置热熔丝的原因是在某些组件的温度超过热熔丝阈值时切断 TSx 引脚路径。 则热敏电阻开路将触发 BQ40Z80热敏电阻开路永久失效。

如果热保险丝串联到 NTC、BQ40Z80是否存在任何问题?

P82 100 05100 |锂热熔丝+100°C 2.5 A、250V AC | RS (rs-online.com)

SF 094 R |锂热熔丝+99°C 15 A、250V AC | RS (rs-online.com)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    当保险丝未跳闸时、这两个保险丝都不会产生我能找到的电阻。 任何影响 TS 线路上串联电阻的因素都会影响温度读数精度、尤其是当它随温度变化时。 我们不建议添加与热敏电阻串联的元件、您需要验证它是否不会影响测量仪表报告的温度结果。

    此致、

    怀亚特·凯勒