This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520EVM-286:需要正确原理图模型文件。

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520, UCC21530, UCC21530EVM-286, UCC20520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208032/ucc21520evm-286-need-correct-schematic-model-file

器件型号:UCC21520EVM-286
主题中讨论的其他器件:UCC21530EVM-286UCC20520、UCC21521 、UCC21520 、UCC21530

任何人都可以帮助解决与此器件型号的原理图模型有关的混淆问题、该原理图模型未在提供的链接中正确反映:

https://www.ti.com/lit/zip/sluc656

此特定链接虽然使用相同的 IC 进行设计、但未正确反映器件型号、并显示 UCC21530EVM-286的模型。

它不仅是物理上的,而且在原理上也是不同的。

我试图通过技术支持解决这个问题、但没有成功、因为他们认为这是同一个不正确的模型。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了说,如果可能的文件需要与 Altium Designer 兼容。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我会向 Altium Designer Vault 提交请求单并返回给您。 感谢您提请我们注意这一点。 完成 Altium 零件模型请求通常需要一周的时间。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、从您提供的链接中、 Altium 文件包含 UCC21520、UCC20520和 UCC21521的型号。 而不是 UCC21530。  

    此外、PCB 显示了在隔离侧具有两个 NC 引脚的封装、而 UCC21530不存在该封装、如您的第二张照片中所示。

    虽然我同意 UCC21530是不同的模型、但该模型似乎适用于 UCC21520系列。

    我获悉 UCC21520EVM 最近更新为看起来像第一张图片、这是当前可订购 PCB。 但是、此链接中提供的文件仍是上一版本的文件、该版本更像 UCC21530 EVM。

    新开发板的文件尚未上传到我们的存档中、但我将看到本地是否有人拥有它们。

    同时、希望您仍然能够使用旧电路板上的模型?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已加载到 Archive! 但它们在 UCC21530标签下的归档方式不正确。 在这里。 我会尝试也使用此文件更新 EVM 页面上的设计文件。  

    此致、

    肖恩

    e2e.ti.com/.../SV601286G-_2800_5_2D00_19_2D00_2021_2900_-Altium-files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试使用建议的模型、即使它仍然需要关注。

    请告知我发布新车型的时间。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该 UCC21520模型仍然有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过仔细检查原理图后发现、一切看起来都很好。

    我的印象是,跳线员将描绘成连接器。

    因此、我们都很好、问题得到了解决。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon。 您能点击"Resolved"按钮吗?