This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:如何将此组件用作双开关交错正激式拓扑

Guru**** 2506545 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208663/ucc28251-how-to-use-this-component-as-a-two-switch-interleaved-forward-topology

器件型号:UCC28251

您好!

我的团队正计划将此组件用作400VDC 至12VDC 交错式双开关正向转换器的次级侧控制器。 单扼流圈拓扑

我们目前在同步整流过程中遇到了问题。

初级侧开关使用隔离器和驱动器的组合进行开关。 问题在于同步整流器件。 当 OUTA 生效时、SRA 无效、而当 OUTB 有效时、SRB 失效。 有办法实现这一点吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供图以显示 OUTA 和 OUTB 计时以及 SRA 和 SRB。 同时、用电路图说明单扼流圈拓扑的含义。