This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式直流/直流电源解决方案

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208653/isolated-dc-to-dc-power-solution

主题中讨论的其他器件:UCC2803、UCC2805

大家好、

请帮助建议可满足要求的适当且非常紧凑的隔离式解决方案。

1.输入电压= 8V - 28VDC

2.输出电压= 5V 直流

3. Pload max = 5W

4. Pload avg =3W

5.工作温度=-40°C 至85°C

谢谢。

赫克托 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以考虑使用 UCC2803或 UCC2805。