This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:不同器件的温度限制原因是什么?

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1208603/uc2845-what-is-the-temperature-restrict-reason-for-different-devices

器件型号:UC2845

您好、

UC184x 器件是在从–55°C 到125°C 的范围内运行的、

UC284x 系列的工作范围是从–40°C 到85°C、

UC384x 系列从0°C 到70°C 的操作规范。

我的客户想知道差异的原因、因为 Tj 全部为150°C、并且热性能信息共用同一个表。

Br

爱玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看数据表。 其指定温度范围内的每个器件都符合数据表规格。 如果超出各自的温度范围、则器件不符合数据表规格。